Dekoratives Foto von Otosense Produkt auf einer Maschine
Bild des Preisträgerlogos des Digitalisierungspreises 2021
Gewinner des Automatisierungspreises Digitalisierung 2021: OtoSense Smart Motor Sensor

Übersicht

Mehr als nur ein Sensor

ADI OtoSense­™ Smart Motor Sensor (SMS) überwacht den Zustand Ihrer Elektromotoren, indem er erstklassige Sensortechnologien mit modernster Datenanalyse kombiniert. ADI OtoSense™ SMS erkennt Anomalien und Defekte in den Anlagen und ermöglicht es Ihnen, Wartungszyklen vorherzusagen und ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden.

Unabhängig vom Motortyp deckt ADI OtoSense™ SMS die kritischsten Diagnosen ab und verwandelt Daten in umsetzbare Erkenntnisse. Der Smart Motor Sensor ermöglicht eine 24/7-Zustandsüberwachung all Ihrer elektrischen Niederspannungsmotoren. Er stellt die Informationen übersichtlich dar und sagt Ihnen sowohl, was das Problem ist, als auch wie Sie es beheben können.

Dekoratives Foto eines Wolkensymbols
Foto des Produkts OtoSense
Dekoratives Bildschirmfoto von ADI OtoSense
Dekoratives Bildschirmfoto von OtoSense Produkt auf einer Maschine

Instrumententafel

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über die Zustandsdiagnose und Fehlererkennung Ihrer Maschine mit detaillierten Informationen und Visualisierung des Status jedes Motors.

Mobile Anwendung

Die ADI OtoSense SMS App ermöglicht eine einfache Einrichtung Ihrer Smart Motor Sensoren, einen Überblick über die Einsatzdaten sowie In-App-Benachrichtigungen und Alarme bei kritischen Ereignissen.

Leistungen

Überdenken Sie Ihre Strategie der vorausschauenden Wartung

ADI OtoSense™ SMS optimiert Ihre Produktionsumgebung und reduziert Ausfälle durch robuste zustandsorientierte Überwachungshardware und -software. Profitieren Sie von Vorteilen wie der Senkung von Wartungskosten, der Verlängerung der Lebensdauer von Anlagen und der Erhöhung der Betriebszeit.

Dekoratives Foto einer Technologie-Ikone

Überwachung in Echtzeit

Überwachen Sie Ihre Anlagen häufiger, um zu wissen, wann mechanische und elektrische Ausfälle auftreten und wie sich diese Probleme auf Ihren Produktionsprozess auswirken.

Dekoratives Foto einer Technologie-Ikone

Maßnahmen ergreifen

Für jeden Motor wird ein einzigartiges Modell erstellt, um eine optimierte Diagnose zu liefern, die auf den Prozess abgestimmt ist. Der Smart Motor Sensor (SMS) liefert Informationen, mit denen Sie nicht nur das Problem diagnostizieren können, sondern auch den Schweregrad kennen, damit die Wartungsteams Maßnahmen ergreifen können.

Dekoratives Foto einer Technologie-Ikone

Das Geschäft optimieren

Durch die kontinuierliche Überwachung der Leistung und des Zustands Ihres Motors haben Sie einen besseren Überblick über den Wartungs- und Ersatzteilbedarf und wissen, was Sie wann bestellen müssen, und können so die Lagerkosten reduzieren.

Identifizierte Fehlertypen

Interpretation von Sensordaten in seiner besten Form

ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS) ist die genaueste Lösung auf dem Markt, um Ihre Maschinendaten zu erfassen und zu interpretieren. Deshalb bezeichnen wir uns als Weltmarktführer in der Sensorauswertung. SMS kann die folgenden Fehler erkennen:

Leistung

Dieser Leistungsindikator identifiziert potenzielle systemische Probleme, die auf ein Auslastungsproblem oder eine Prozessänderung hindeuten, die weitere Maßnahmen am System und am Herstellungsprozess erfordern könnten.

Foto eines Mannes mit Kopfhörern, der in einer Lagerhalle sitzt

Wie es funktioniert

Einfach zu implementieren,
24/7 zustandsorientierte Überwachung

Dekorativer Technologievektor, der das Produkt Otosense und ein Smartphone zeigt

01

Einrichten

Konfigurieren Sie die ADI OtoSense™ SMS über die iOS/Android-App. Setzen Sie den Smart Motor Sensor innerhalb weniger Minuten ein, sogar während Ihr Motor noch läuft.

Dekorativer Technologievektor zur Demonstration des Produkts Otosense

02

Lernen

Sobald der Sensor auf dem Motor aufgebaut und in Betrieb genommen ist, hat der Lernprozess begonnen. Lassen Sie den Sensor unter normalen Betriebsbedingungen laufen.

Vektor für dekorative Technik mit Screenshots des Produkts Otosense

03

Alarme empfangen

Zeigen Sie Ihre Alarme in der mobilen App oder im Web-Dashboard an. So können Sie eventuelle Ausfälle des Elektromotors verhindern.

Laden Sie unsere App herunter

Kundenreferenzen

Experten vertrauen uns

Mit der Technologie von ADI Otosense und insbesondere mit SMS schaffen wir es, die manuellen Ansätze zur vorausschauenden Wartung zu eliminieren, indem wir das Ablesen der Daten von kritischen Geräten, die nicht immer funktionieren, garantieren. Wir erhalten sehr detaillierte und zuverlässige Informationen über den Zustand der Maschine und wir sind effizienter mit unserem Wartungspersonal, das sich auf die genaue diagnostische Fehlerbehebung fokussiert.

 

Marçal Gotanegra

CMO Maintenance Manager bei Corbion

Bild von Marcal Gotanegra

Experten vertrauen uns

Die meisten prädiktiven Analyselösungen in der Gebäudeindustrie hängen von der Integration mit Gebäudeautomationssystemen ab. OtoSense ermöglicht Gebäudebesitzern die kostengünstige Fernüberwachung kritischer Motoren ohne teure Verkabelung und Systemintegration, und oft auch dann, wenn kein BAS vorhanden ist.

 

Rick Rolston

Präsident und Gründer, BuiltSpace Technologies

Bild von Rick Rolston

Experten vertrauen uns

Einer der größten Vorteile dieses Sensors ist, dass Sie keine Alarmstufen einstellen müssen. Diese Lösung ist selbstlernend. Sie verschwenden also keine Zeit mit Falschmeldungen und müssen sich auch nicht mit Falschmeldungen herumschlagen.

 

Joris Bracke

Direktor, Bracke EB Groep

Bild von Joris Bracke

Experten vertrauen uns

Mit dem SMS-Gerät von ADI OtoSense können wir die Motoren wichtiger Maschinen in unserem Stromerzeugungsprozess effizient überwachen, wie z. B. Gasturbinenkühlgebläse, Hydrauliköl-Regelpumpen oder Kühlkreislaufpumpen. Auf diese Weise eliminieren wir präventive Arbeiten und optimieren die Messung manueller Schwingungen, wodurch Wartungsstunden eingespart werden und die Bediener sich nicht mehr an gefährliche Orte oder in große Höhen begeben müssen.

 

Gonzalo Gracia De La Rosa

Betriebsleiter Instandhaltung bei Naturgy

Bild von Gonzalo Gracia De La Rosa

Kunden

Unterstützung von Unternehmen weltweit

Kunden

Unterstützung von Unternehmen weltweit

Starten Sie noch heute mit unserem Smart Motor Sensor Testpaket

Starten Sie einen Dialog, um die Leistungsfähigkeit der vorausschauenden Wartung für Elektromotoren zu erschließen.

Foto des Produkts OtoSense