Smart Motor Sensor (SMS)

Transforme sus datos en información práctica para alcanzar el máximo rendimiento operativo

Productos

Transforme sus datos en información práctica para alcanzar el máximo rendimiento operativo

Gracias a las tecnologías de detección e inteligencia artificial más avanzadas, el SMS ofrece una supervisión continua y en tiempo real del estado del motor, lo que permite a las empresas abordar de forma preventiva los posibles problemas antes de que se conviertan en costosas averías. Este sensor inteligente es un componente clave para garantizar el tiempo de actividad de la maquinaria, optimizar los programas de mantenimiento y mejorar significativamente la resistencia operativa general.

Producto ADI OtoSense

Características y ventajas

Elija un sector para obtener más información sobre las características y ventajas exclusivas de ADI OtoSense.

Continuidad de la producción

Detecte de forma proactiva anomalías en los motores de cintas transportadoras, mezcladoras y envasadoras, evitando tiempos de inactividad y manteniendo la producción.

Consistencia del producto

Supervise el rendimiento del motor para garantizar una velocidad y un par constantes, preservando la calidad en la mezcla y el envasado.

Optimización energética

Reduzca el consumo de energía controlando los motores de refrigeración, hornos y mezcladoras, minimizando los costes operativos.

Longevidad de los equipos

Detecte los problemas del motor en entornos húmedos o corrosivos, maximizando la vida útil del equipo y reduciendo las sustituciones.

Seguridad y trazabilidad

Integrar los datos del motor en sistemas de apoyo a la seguridad alimentaria, garantizando un funcionamiento y un cumplimiento coherentes de los equipos.

Prevención de paradas

Identificar proactivamente las anomalías de los motores, garantizando el funcionamiento continuo de los equipos críticos de la línea de montaje.

Optimización del mantenimiento

Pasar al mantenimiento predictivo, reduciendo las sustituciones innecesarias de piezas y los costes de mano de obra.

Crear coherencia

Mantener un rendimiento constante del motor, garantizando un funcionamiento preciso y la calidad de los vehículos acabados.

Vida útil del equipo

Prolongue la vida útil de la maquinaria detectando a tiempo los problemas del motor, salvaguardando las inversiones de capital.

Información operativa

Obtenga información sobre el motor en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos que mejoren la eficacia y el rendimiento.

Reducción del tiempo de inactividad

Detecte de forma proactiva anomalías del motor en despulpadoras y accionamientos de máquinas papeleras, evitando costosas interrupciones de la producción.

Eficiencia energética

Supervise el rendimiento del motor en astilladoras y bombas, reduciendo los costes energéticos en entornos exigentes.

Durabilidad de los equipos

Detecte los problemas del motor en entornos difíciles de pulpa y papel, maximizando la vida útil y reduciendo las sustituciones.

Solución Quality Control

Aseguran un funcionamiento estable del motor en bobinadoras y estucadoras, garantizando una calidad uniforme del papel y la pasta.

Mantenimiento Predictivo

Aproveche los datos del motor en tiempo real para el mantenimiento predictivo, reduciendo las interrupciones y optimizando los programas.

Calculadora de impacto operativo (ROI)

Si desea conocer en detalle cómo Smart Motor Sensor inteligente puede aportar beneficios económicos a su sector específico, visite nuestra Herramienta de impacto operativo (ROI Calc). Aquí encontrará una completa calculadora de ROI y casos prácticos que demuestran los ahorros tangibles y las mejoras de eficiencia conseguidas al integrar el SMS en diversos entornos operativos.

Cómo funciona

Monitorización basada en el estado, fácil de implantar y disponible 24 horas al día, 7 días a la semana

Desde la reducción de los tiempos de inactividad imprevistos hasta la prolongación de la vida útil de la maquinaria, nuestros sensores proporcionan información crítica sobre el estado de sus equipos.

Vector de tecnología decorativa que muestra el producto Otosense y un smartphone

Nuestras soluciones

Configure ADI OtoSense SMS mediante la aplicación iOS/Android. Despliegue el Smart Motor Sensor en cuestión de minutos, incluso con el motor en marcha.

Vector de tecnología decorativa que demuestra el producto Otosense

Sus motores

Una vez que el sensor se ha instalado en el motor y se ha puesto en marcha, se ha iniciado el proceso de aprendizaje. Deje el sensor en marcha durante las condiciones normales de funcionamiento.

Vector de tecnología decorativa con capturas de pantalla del producto Otosense

Mejores resultados

Vea sus alertas en la aplicación móvil o en el panel web. Esto le permite prevenir cualquier fallo del motor eléctrico.

Tipos de fallos identificados

La mejor interpretación de los sensores

ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS) es la solución más precisa del mercado para detectar e interpretar los datos de su máquina. Por eso nos definimos como líder mundial en interpretación de sensores. SMS puede detectar los siguientes fallos:

Casos de éxito

La confianza de los expertos

Explore historias de éxito transformadoras de todos los sectores. Sea testigo de cómo las empresas han aprovechado ADI Otosense para lograr notables aumentos de eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la toma de decisiones, inspirándole a explorar las posibilidades dentro de sus propias operaciones.

Logotipo de Nissei

"Nuestra colaboración con ADI Otosense en el proyecto Smart Factory NISSEI es fundamental para nuestra transformación digital, mejorando la seguridad y la eficiencia."

Yoshihiro Murakami

Director de la División de Producción de Presto

Captura de pantalla 2025-05-21 a las 15.28.19
Logotipo de Kanadevia

"Aunque en la planta se habían detectado signos de anomalía debido al aumento de las vibraciones, era difícil determinar si la operación debía detenerse inmediatamente o esperar hasta el siguiente mantenimiento, dado que la causa de la anomalía aún no estaba clara. El SMS nos dio ideas para decidir la siguiente acción y evitar paradas imprevistas".

Shota Akatsuka

Centro de Información Tecnológica Avanzada

Captura de pantalla 2025-05-21 a las 3.29.48 PM
Bracke-Testimonial-Logo

"Una de las principales ventajas de este sensor es que no hay que fijar niveles de alarma. Esta solución es autodidacta. Así, no pierdes tiempo con falsos positivos ni tienes que lidiar con falsos negativos".

Joris Bracke

Directeur, Bracke EB Groep

OtoSense

Transformemos sus operaciones

Póngase en contacto con nosotros para descubrir cómo ADI Otosense puede transformar sus operaciones. No se trata sólo de asociarse con un proveedor de soluciones; se trata de embarcarse en un viaje hacia la excelencia operativa y la innovación. Exploremos juntos este camino: su futuro en la fabricación empieza aquí.