Photo d'une femme travaillant dans une usine

Aperçu

Contrôle qualité en temps réel, là où vous en avez besoin

ADI OtoSense Quality Control interprète les signaux complexes en temps réel. Notre solution permet la combinaison de données de capteurs (existant ou additionnels) avec les informations de votre système automatisé, afin d’effectuer un contrôle qualité avancé. Lorsqu'un problème est détecté, les notifications peuvent être partagées de la manière la plus appropriée pour vous, qu'il s'agisse d'une tour de signalisation lumineuse, d'un écran, d'un système d'automatisation industrielle ou via nos API sécurisées.

 

ADI OtoSense Quality Control évalue directement la qualité des pièces fabriquées ; la solution permet également de déduire l'état de ces pièces en surveillant les machines qui les fabriquent ou les déplacent sur la chaîne de production. Cette combinaison permet un contrôle approfondi de la qualité de chaque unité avant son expédition, même lorsque la cadence est rapide.

Graphique numérique d'un cercle blanc avec des icônes violettes et vertes

Avantages

Meilleure qualité, augmentation des capacités de production

Photo décorative d'une icône technologique

Réduit la durée des tests

ADI OtoSense Quality Control détecte et prévoit les anomalies en quelques instants. Le temps de test est réduit, que le produit passe rapidement sur un tapis roulant, ou qu'il subisse une succession complexe de tests à vérifier minutieusement.

Photo décorative d'une icône technologique

Détecte les défauts cachés

L'intelligence artificielle d'OtoSense® est dédiée à l'interprétation de signaux complexes. Ses capacités, de détection d'anomalies et de reconnaissance d'événements, permettent d'identifier des défauts qu'il est impossible ou coûteux de détecter avec les méthodes traditionnelles.

Photo décorative d'une icône technologique

S'adapte à n'importe quels process ou pièces

ADI OtoSense Quality Control apprend le comportement de chacun de vos process et pièces. Le système passe en temps réel d'un modèle à l'autre pour s'adapter à la variabilité des pièces produites et à la complexité des tests associés.

Cas d'usage

Déjà déployé en milieu industriel

ADI OtoSense Quality Control ne se limite pas à l'interprétation des appareils rotatifs et des signaux stationnaires: la solution s'avère particulièrement efficace pour décrire des machines ou des processus complexes : pièces mobiles multiples, événements transitoires, recettes complexes.

Un bond en avant

ADI OtoSense Quality Control ne se limite pas à l'interprétation des appareils rotatifs et des signaux stationnaires: la solution s'avère particulièrement efficace pour décrire des machines ou des processus complexes : pièces mobiles multiples, événements transitoires, recettes complexes.

Photo d'un homme effectuant une recherche sur un ordinateur portable dans un entrepôt

Comment ça marche

Ne ratez rien

Le logiciel ADI OtoSense Quality Control effectue toutes les opérations de contrôle qualité en temps réel, à l'edge (sans cloud). Le matériel utilisé provient des fournisseurs les plus fiables du secteur, offrant la meilleure association de performance et de flexibilité. Les 55 années d'expertise d'Analog Devices (ADI) en matière de détection et de chaîne du signal garantissent que les signaux les plus précis sont fournis au logiciel.

Témoignages

La confiance des experts

Notre relation (avec ADI) s'est construite autour de l'IA et du contrôle qualité. Le moment où l'on s'est écrié "eureka !" s'est produit lorsque nous avons réalisé que leur technologie avait la capacité de détecter et de diagnostiquer des événements très spécifiques avec nos pompes - pas seulement de vagues problèmes potentiels nous laissant le soin de reconstituer le puzzle. Cela nous a permis d'apprendre très rapidement, et grâce à cela, nous voyons maintenant un potentiel pour des tests de fin de ligne de production plus rapides et plus efficaces sur le plan énergétique.

 

Georg Herborg Enevoldsen

Directeur R&D, Danfoss High Pressure Pumps

La confiance des experts

Chez Mahle, nous nous efforçons d'offrir à nos clients une expérience de qualité supérieure grâce à nos compresseurs électroniques de haute performance. OtoSenseLe contrôle de la qualité nous permet d'atteindre nos objectifs de croissance de la production en accélérant le processus de contrôle de la qualité, tout en maintenant le même niveau d'excellence.

 

Miguel Guillen

MAHLE Manufacturing Management, Inc.

Logo pour Mahle Manufacturing Management

La confiance des experts

En nous proposant une solution end-to-end, depuis le captage des signaux acoustiques jusqu’à l’interface de requalification des anomalies détectées par l’apprentissage machine, la solution Otosense nous permet d’engager nos conducteurs de lignes vers la performance du système. Nous traitons ainsi de nouveaux cas d’usage, en favorisant l’adoption de la solution par les acteurs du terrain.

 

Antoine Leblanc

Expert Industrie 4.0 Groupe Renault

Logo du groupe Renault

Prochaines étapes

Obtenez des résultats, faites évoluer vos opérations de contrôle qualité

01

Essayer

Contactez-nous, partagez quelques données, vos objectifs, et nous vous présenterons des résultats sous une semaine.

02

Valider

Déploiement rapide sur site démontrant le comportement du système en production.

03

Déployer

Le système est connecté à l'automatisation industrielle et aux systèmes informatiques, prêt pour la production.

Premiers pas avec ADI OtoSense™ Quality Control

Parlez-nous de vos applications.

Photo décorative avec des points et des lignes
Photo décorative d'un bar bleu qui se remplit
Photo décorative avec des points et des lignes
Une photo de 8,2/10 sur une échelle d'analyse de la qualité