OtoSense® SMSトライアルキットと注文条件

OtoSense® SMS トライアルキット(以下「トライアルキット」)は、マサチューセッツ州ノーウッドに本社を置くアナログデバイス社(ADI", "we" or "us" )により、トライアルキットおよび注文規約(以下「規約」)に従って提供され、試用評価目的にのみ使用できます。トライアルキットの使用は、ADI またはADI- 公認代理店から購入されたかどうかにかかわらず、以下の第 I 章(トライアル条件)に記載された条件に従うものとします。また、トライアルキットの購入のためにADI になされた注文は、第 II 条(注文条件)に定める条件に従うものとします。ADI は、ADI-正規販売代理店になされた注文についていかなる義務または責任も負わないものとします。

本規約をよくお読みください。トライアルキットの注文またはその他のアクセスもしくは使用により、お客様は、お客様が代理する会社または組織を代理する権限を有し、お客様自身およびお客様が代理する会社またはその他の組織(以下、本書において「お客様」と総称します)を代表して、当社と本条件に基づく法的拘束力を有する契約を締結することを表明および保証するものとします。本規約に拘束され、これを遵守することに同意されない場合は、トライアルキットの注文を行わないでください。トライアルキットは、法人のお客様または見込み客に対して、試用評価を目的としてのみ提供されるものです。トライアルキットは、一般消費者向けの使用は推奨されません。

I.試用期間

A.試用評価のためのみの使用トライアルキットの使用は、試用評価目的のみに限定されます。

A.1.トライアルサブスクリプション。トライアルキットの使用には、OtoSense SMS Platform(以下「サービス」)のサブスクリプションが必要です。お客様は、本サービスの利用規約(以下「利用規約」)を読み、これに同意することを表明するものとします。お客様がADI からトライアルキットを購入すると、利用規約に従って、購入日から 90 日間の購読期間の本サービスのトライアルサブスクリプション(以下「トライアルサブスクリプション」)を受け取ります。ADI は独自の裁量でトライアルサブスクリプション期間を延長できますが、そうする義務はないものとします。トライアルサブスクリプションの期間の延長は、引き続き本規約および利用規約の適用を受けるものとします。

A.2.トライアルソフトウェア。トライアルキットに含まれるソフトウェアおよび/またはトライアルキットに関連して使用するためにADI が提供する、またはお客様がダウンロードできるようにするその他のソフトウェア(総称して「トライアルソフトウェア」)は、本条件に加えて、使用条件および当該トライアルソフトウェアに付随するライセンス契約に従うものとします。試用版ソフトウェアは、それが提供される試用キットにのみ使用することができます。トライアルキットに組み込まれたトライアルソフトウェアは、トライアルキットからコピーまたは削除することはできません。

A.3.トライアル キット マテリアル。トライアルキット、トライアルサブスクリプション、トライアルソフトウェア、および前述のいずれかに関連してADI によって提供または利用可能となった文書(以下総称して「トライアルキット マテリアル」)は、お客様が購入したトライアルキットの試用評価のためにのみ提供されるものです。お客様は、トライアルキット資料を他のいかなる目的にも使用しないことに同意するものとします。さらに、お客様は、(i)トライアルキット マテリアルを賃貸、リース、展示、販売、譲渡、サブライセンス、もしくは配布しないこと、または第三者のためにトライアルキット マテリアルを使用しないこと、または(ii)事前にADI の書面による同意を得ることなく第三者にトライアルキット マテリアルへのアクセスまたは使用を許可しないことに同意します。本書において「第三者」という用語はADI またはお客様、お客様の社員、関係者および社内コンサルタント以外のあらゆる事業者を含むものとします。

B.秘密保持。トライアルキット資料およびその評価、結果および性能に関するすべての情報(以下、総称して「秘密情報」といいます)は、すべてADI の秘密情報および専有情報とみなされます。お客様は、いかなる理由においても、秘密情報を第三者に開示または移転することはできません。本規約のいかなる条項も、政府の調査機関または司法機関が当該機関を管轄する手続に従って法的に開示を強制される情報の開示を妨げるものと解釈されません。ただし、お客様は、法的に認められる範囲で機密情報の開示を要求された場合、速やかにADI に通知し、当該開示に対する保護命令またはその他の利用可能な保護を得るためにADI と協力するものとします。

C.その他の制限。お客様は、貴重なデータの損失、事業の中断、セキュリティ違反、またはその他の物理的もしくは電子的な傷害もしくは損害が人もしくは財産に生じる可能性のある商用アプリケーション、ライブ環境、またはその他の展開設定において、トライアルキット材料を使用してはならないものとします。お客様は、トライアルキット用マテリアルに関連して使用されるあらゆるデータのバックアップについて責任を負うものとし、ADI は、これに関する責任または義務、あるいはその損失について一切責任を負わないものとします。お客様は、以下のことを行ってはなりません(また、他の誰にも行わせてはなりません)。(i) トライアルキット教材の逆コンパイル、逆コンパイル、逆アセンブル、またはリバースエンジニアリング(かかる制限が適用法令によって禁止されている範囲を除く);(ii) トライアルキット教材の複製(トライアルソフトウェアのインストールに関してADI によって明示的に許可されている場合を除く)、変更、修正、または派生物の作成;または (iii) トライアルキット教材に組み込まれているセキュリティ機能またはデータ暗号化の回避の試み;を行ってはなりません(また、他のいかなる者に対しても行ってはなりません)。

D.所有権。お客様が購入されたトライアルキット用ハードウェアを除き、トライアルキット用マテリアルはライセンスの対象であり、販売されるものではありません。ADI 、当該トライアルキット用マテリアルおよびすべての知的財産権の所有権を保持するものとします。お客様は、トライアルキット材料上の商標、著作権またはその他の所有権に関する通知、凡例、記号またはラベルを削除または変更しないことに同意するものとします。お客様は、ADI 、エラー・レポート、評価、提案、強化、推奨、またはその他のフィードバック(以下、総称して「フィードバック」といいます)を提供する義務を負わないものとします。お客様がトライアルキット材料またはその他のADI 製品もしくはサービスに関連するフィードバックを作成または提供した場合、お客様はADI に対し、かかるフィードバックおよびかかるフィードバックに基づく製品、ソフトウェアまたはサービスを制限なく使用、複製、修正、配布およびその他の利用を行う、ロイヤリティフリー、世界的、譲渡可能、サブライセンス可能、永久的、取消不能、権利およびライセンスをここに許諾するものとします。トライアルキット資料に関連するあらゆるフィードバックは、ADI の秘密情報として取り扱われ、お客様は、上記第I条(B)に従って秘密を保持することに同意するものとします。ADI によって明示的に付与されていないすべての権利は、ADI (またはそのライセンサー)によって保持されます。

E.終了。試用版サブスクリプションの終了時、または本利用規約に基づくそれ以前の終了時に、お客様は、試用版ソフトウェアを削除し、本サービスへのアクセスを中止し、お客様が購入した試用版ハードウェアを除くその他のすべての試用版キット資料および秘密情報ならびにそれらのコピーをADI に返却するか、またはADI の要求に応じて破壊することに同意するものとします。本規約の第I条(A.3)、(B)、(C)、(D)、(F)、(G)および第II条に基づくお客様の義務は、かかる終了後も存続するものとします。

F.保証の免責、責任の制限。トライアルキット資料は「現状のまま」提供され、ADI はトライアルキット資料またはその使用に関し、いかなる種類の保証または表明も行いません。ADI 特に、商品性、権原、特定目的への適合性または知的財産権の非侵害の黙示的保証を含むがこれに限定されない、トライアルキット資料に関する明示または黙示のいかなる表明、承認、保証も放棄するものとする。いかなる場合においても、ADI およびそのライセンサーは、逸失利益、データの損失、遅延コスト、人件費または信用の喪失を含むがこれに限定されない、トライアルキット資料の所有または使用から生じるいかなる偶発的、特別、間接または結果的損害に対しても責任を負わないものとします。ADIあらゆる原因に基づく当社の総責任は、お客様がトライアルキットのハードウェア購入のためにADI に支払った金額、またはお客様がトライアルキットのハードウェア購入のためにADI に支払わなかった場合は、100米ドル(100.00米ドル)を限度とします。

G. 一般的な用語

G.1.発生した費用に対する義務なし。 ADI は、お客様がトライアルキット資料の使用または本規約の遵守に際して発生したいかなる費用に対しても、義務を負わないものとします。

G.2.不可抗力。本規約のいずれかの当事者による不履行は、ストライキ、火災、洪水、政府の行為、供給業者の障害、地震、流行病、または不履行当事者の合理的な支配を超えるその他の理由によって不履行となった範囲で免除されるものとします。

G.3.法律および管轄権の選択。本規約(有効性および解釈を含む)は、法の抵触に関する原則に関係なく、マサチューセッツ州の法律に準拠して解釈および執行されるものとします。当事者間の契約関係から生じるすべての紛争またはその他の事件もしくは事項の専属管轄権は、米国マサチューセッツ州にあるものとします。ただし、ADI 、衡平法上の(差止命令を含む)救済を求め、自らが選択した裁判地で判決を執行することができるものとします。本契約の当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約および統一コンピューター情報取引法を本契約から明確に除外するものとします。

G.4.差止命令による救済。お客様は、本規約の違反が、法律上適切な救済措置がない、回復不能かつ継続的な損害をADI にもたらすことに同意し、ADI は、差止命令による救済および/または特定の履行に関する判決、および適切と思われるその他の救済(適切なら金銭賠償を含む)を求める権利があるものとします。

G.5.輸出。お客様は、トライアルキットのマテリアルを直接または間接に他国へ輸出しないことに同意するものとします。お客様は、輸出に関して適用されるすべての米国連邦法および規制を遵守することに同意するものとします。

G.6.分離可能性。本規約のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所またはその他の法廷により執行不能と判断された場合、当該条項は必要最小限の範囲で修正、制限または削除され、本規約がその他の点で完全に有効であるようにするものとします。

G.7.譲渡性。お客様は、本規約およびお客様と当社との間のすべての組み込まれた契約が、当社の独自の裁量により、制限なく自動的に譲渡されることに同意するものとします。お客様は、本規約に基づくいかなる権利も譲渡することはできず、またいかなる委任も無効となり、重大な違反を構成するものとします。

G.8.後続の契約。 ADI は、トライアルサブスクリプションの締結または終了後に、お客様と後続の契約を締結する義務を負わないものとします。

G.9.規約の変更。お客様がトライアルキットを注文した時点で有効な条件が、当該注文およびトライアルキットに適用されます。ADI は、これらの条件をいつでも変更する権利を有し、かかる変更は将来の注文に適用されます。さらに、ADI は、いつでも本規約を変更する権利を留保します。お客様が本サービスへのアクセス、閲覧、投稿、その他の利用を継続された場合、お客様は新しい利用規約に同意されたものとみなされます。

G.10.プライバシーお客様のご注文および/またはOtoSense ウェブサイト、製品およびサービスに関連してADI がお客様から受け取る情報の収集、使用および共有方法については、こちらのプライバシーステートメントを参照してください。

G.11.連絡先。本規約に関連するすべての通知は、OtoSense SMS Platformのウェブサイトに掲載されるか、注文またはトライアルサブスクリプションの登録時に提供された電子メールアドレスに電子メールで送信されることがあります。本規約に関連する当社へのすべての通知は、書面により、以下に送付するものとします。

ワンテクノロジーウェイ PO BOX 9106
ノーウッド, MA 02062
米国

II.注文条件

トライアルキット・ハードウェア(以下「本製品」)に関してADI に発注されたすべての注文は、本条件に従うものとします。お客様によって提出された追加または異なる条件は、明示的に拒否され、効力を生じないものとします。

A.注文。 ADI による別段の合意がない限り、本製品に関するADI への注文は、本製品を注文するためのOtoSense ウェブサイトのページを通じて行う必要があります。お客様は、ご自身の注文が、本規約に基づく本製品の購入の申し出であり、ADI による承諾を条件とすることに同意します。ADI は、お客様の注文を処理または受理する前に、電子メール、配送先住所、支払方法、その他の情報を確認することがあります。ADI は、ADIの単独の裁量により、注文のすべてまたは一部を拒否する権利、または理由の如何を問わず出荷前に注文のすべてまたは一部をキャンセルする権利を留保します。

B.支払方法。お客様は、当社が認めるクレジットカードまたはその他の支払方法を提供することにより、そのクレジットカードまたは支払方法を使用する権限があることを表明し保証するとともに、当社(または当社の第三者支払処理業者)が、購入価格、配送料、税金、その他の適用料金を含むご注文金額の全額をそのクレジットカードまたは支払方法に請求する権限を付与するものとします。お客様が提供したクレジットカードまたはその他の支払方法を当社(または当社の第三者支払プロセッサー)が確認または処理できない場合、当社はお客様の注文を取り消すことがあります。お支払いは、ご注文の際にお願いします。支払期限を過ぎた場合、月々1.5%(年率18%)の定期利率(法律で認められている範囲内)で計算された金融手数料がかかります。

C.価格と税金表示価格は予告なく変更されることがあり、送料や税金は含まれていません。送料および税金の請求に関する情報は、注文の確認またはチェックアウトの際に提供されます。クレジットカードまたは支払方法による請求の前に提供される情報は、あくまで見積もりであり、変更される可能性があります。価格はすべて米ドルで表示されています。価格は、連邦、州、市、その他の政府の物品税、付加価値税、売上税、使用税、職業税、関税、関税、輸入手数料を除いたものであり、その支払いはお客様の単独の責任となります。その結果、価格は、販売または引渡しの際にADI が支払う、または支払うことを要求される、かかる税金、関税、または手数料の金額によって上昇する可能性があります。売上税または使用税を免除するために必要な免税証明書または同様の文書もしくは手続きは、お客様が自らの費用で取得するものとします。

D.配送について当社は、すべての地域に配送しない場合があります。お客様が提供された住所に配送されない場合、当社は注文をキャンセルすることができます。注文に関連して提供される配送および/または出荷の日付は、推定値のみです。製品の配送は、ADI が別途指定しない限り、Ex Works point of origin (Incoterms 2010)となります。お客様が注文の確認またはチェックアウト時に特定の運送業者を選択し、支払いを行わない限り、ADI は運送業者を選択し、お客様が注文のために提供した住所を発送します。ADI は発送に関する責任を負わず、運送業者をその代理人と見なすこともありません。お客様は、運送業者等に対して、不着、紛失、破損、または遅延に関するすべての請求を行う責任を負うものとします。本製品の損害または不足に関するすべての請求は、出荷後30日以内に、本製品の試用版サブスクリプションを起動または使用する前に行わなければなりません。いかなる場合においても、ADI は、出荷または引渡しの遅延について責任を負わないものとします。

E.誤り。当社は、最新かつ正確な製品および価格情報を提供するよう努めますが、すべての情報が最新かつ正確であることを保証するものではありません。価格、料金、数量またはその他の情報に誤りがあった場合、お客様は、ADI 、その誤りに拘束されず、注文を取り消すことができることに同意するものとします。

F.キャンセル、返品出荷前にお客様の注文をキャンセルし、お客様のクレジットカードまたはその他の支払方法がすでに請求されている場合、当社はお客様のクレジットカードまたはその他の支払方法のアカウントに請求額をクレジットとして発行します。お客様による注文の取り消しまたは返品の要請は、書面により行われる必要があり、かかる行為は、ADI の権限を有する代理人により書面で承認されなければなりません。ADI 、その選択により、かかる要請を受け入れることも拒否することもでき、ADI は、これに関連して費用を課す権利を留保します。承認された場合、返品は購入後30日以内に、本製品のトライアル・サブスクリプションの有効化または使用前に行わなければなりません。参加者は、理由の如何を問わず、ADI から本製品の返品承認(MRA)番号を発行されない限り、本製品を返品しないものとします。

G. 追加条件。お客様の注文およびお客様が購入した製品は、第I条(試用条件)に定める追加条件(第I(B)条(機密保持)、第I(G)条(保証の免責、責任の制限)および第I(H)条(一般条件)を含むがこれに限定されない)に従うものとします。

最終更新日2021年2月