使用条款

专有权利和使用限制

在使用OtoSense 网站之前,请仔细阅读这些使用条款。使用OtoSense 网站,即表明您同意这些条款。如果您不接受这些条款,请不要使用OtoSense 网站。

OtoSense 网站("OtoSense 网站")是美国模拟器件公司("ADI")的财产。版权©2020年由Analog Devices, Inc.拥有。OtoSense 网站以及由ADI 在其网站上发起或使用的软件、文本、图形、设计元素、音频和所有其他材料("ADI 信息")的所有版权、商标和其他知识产权和所有权均归ADI 及其许可方所有。除在此明确规定外,未经ADI 的事先书面许可,不得以任何方式、在任何形式或媒体上复制、出版、改编、修改、展示、分发或销售ADI 信息。

ADI 授予您一个可撤销的、不可转让的、非排他性的许可,以查看、打印或下载ADI 信息的单一副本,仅用于内部非商业或信息用途,但您不得删除任何版权、商标或其他所有权声明。除上述有限的单份许可外,对于ADI 信息和OtoSense 网站,没有进行或打算进行任何其他权利的转让。ADI 可在任何时候以任何理由终止本单份许可,包括违反这些使用条款或违反任何其他ADI 协议或政策。一旦终止,你将立即销毁你所拥有或控制的所有ADI 信息。

您不会在OtoSense 网站上张贴或传送任何诽谤、中伤、淫秽、亵渎、色情、威胁或非法的材料,或任何可能构成或鼓励被视为刑事犯罪或引起民事责任的材料,无论根据法规、普通法或公平原则,或以其他方式违反任何法律。您同意为ADI 、其子公司、雇员、董事和官员辩护,并使其免受任何和所有索赔、损害、成本和费用,包括律师费,由此类张贴或传输引起或与之有关。

担保的免责声明和除外责任

OtoSense 网站和ADI 信息是 "按原样 "提供的。虽然ADI 希望ADI 信息是准确的,但对OtoSense 网站和ADI 信息不做任何保证,包括但不限于任何准确性或完整性的保证。ADI 不保证OtoSense 网站将满足您的要求,准确无误,或不间断或无错误。ADI 明确排除并否认所有关于适销性、适用于特定目的和不侵犯任何第三方知识产权的明示和暗示的保证。ADI 对于因您使用OtoSense 网站而引起的或与之相关的任何损害或损失,包括但不限于数据丢失或损坏、计算机病毒、错误、遗漏、中断、缺陷或其他故障,无论该责任是否基于侵权行为、合同或其他原因,均不承担责任。

责任的限制

在任何情况下,ADI 或其供应商、代理人、许可人或承包商都不对任何特殊的、偶然的、惩罚性的、多重的、间接的或任何形式的损害负责,即使ADI 已被告知这种损害的可能性,也不管行动的形式如何。

与其他网站的链接

OtoSense 网站包括与其他网站("其他网站")的链接。ADI 对其他网站没有控制权,因此对其他网站的内容没有责任。不应推断出与ADI 的关系、对其的认可或赞助。

您同意遵守其他网站的版权和其他限制。您不得以任何方式使用其他网站,侵犯任何个人或实体的权利。

其他网站的域名和商标,或在其他网站获取的信息中包含的商标,是其各自所有者的专有财产。

隐私

您对OtoSense 网站的使用须遵守ADI 隐私政策,该政策可在此找到。

美国政府限制的权利

ADI 信息是以 "限制性权利 "提供的。政府的使用、复制或披露要受到相应的《联邦采购条例》或其他适用的美国政府组织的类似采购条例中规定的条例所允许的这些权利的最窄条款的约束。

遵守法律和出口管制

这个OtoSense 网站是由我们在美国马萨诸塞州的办公室运作的。由于ADI 从美国控制和运营本网站,本网站上的材料和服务须遵守美国的出口管制法律和法规。

通过使用本网站,您声明并保证。(i) 您没有被列入任何受制裁方名单(包括但不限于美国商务部的拒绝令表、美国财政部的特别指定国民名单、美国国务院的禁运方名单),也没有被剥夺参与涉及美国产品和服务出口交易的特权(ii) 您不在美国禁运的国家(目前是古巴、伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚);(iii) 您没有直接或间接参与设计、开发、生产、储存或使用核、化学或生物武器或导弹。和(iv) 除非事先得到有关政府机构的授权,否则您不会(1)故意将您收到的技术数据再出口到任何目的地,或(2)将技术数据的直接产品直接或间接出口到国家组D所列的国家。1或E:2的国家(列在https://www。bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/452-supplement-no-1-to-parts-740-country-groups)中的国家,列入《美国出口管理条例》第740部分的第1号补充文件。

法律和管辖权的选择

OtoSense 网站、与OtoSense 网站有关的每项交易以及由OtoSense 网站引起的或与之有关的所有事项(包括有效性和解释)将受美国马萨诸塞州联邦法律的管辖、解释和执行,而不考虑任何法律冲突原则。您在此提交位于马萨诸塞州联邦和州法院的专属管辖权和审判地点,以及适用的诉讼服务。您同意放弃所有声称不受法院管辖或缺乏个人管辖权的抗辩。如果您居住在美国以外的国家,那么双方同意,《联合国国际货物销售合同公约》在此被完全排除。

索赔的局限性

对ADI 的任何索赔的任何行动必须由你在索赔首次发生后的一(1)年内提出,否则应被视为放弃。

使用条款的变更

对ADI 的任何索赔的任何行动必须由你在索赔首次发生后的一(1)年内提出,否则应被视为放弃。

这些使用条款旨在补充其他许可协议和具体条款的规定。

最后一次审查。2021年1月