OtoSense® SMS试用套装和订购条款

OtoSense® SMS试用套件("试用套件")由Analog Devices, Inc.提供,该公司是一家马萨诸塞州的公司,其主要办事处位于马萨诸塞州的诺伍德("ADI","我们 "或 "我们"),受这些试用套件和订单条款("条款")的约束,仅供试用。您对试用套件的使用受以下第一节(试用条款)规定的条款约束,无论是从ADI 还是从ADI 授权的分销商处购买。此外,任何在ADI 购买试用套件的订单都受第二节(订单条款)中规定的条款约束。ADI 对任何在ADI 授权经销商处的订单不承担任何义务或责任。

请仔细阅读这些条款。通过订购或以其他方式访问或使用任何试用套件,您代表并保证您被授权代表您所代表的公司或组织,并且您代表您自己和您所代表的公司或其他组织(在此统称为 "您")与我们签订了基于这些条款的具有法律约束力的合同。如果您不同意受这些条款的约束和遵守,请不要下订单购买试用套装。试用套件仅用于企业客户或潜在客户的试用评估目的。试用套件不推荐给消费者使用。

I.审判条款

A.仅用于试验评估。试用包的使用只限于试验评估目的。

A.1.试用订阅。使用试用套件需要订阅OtoSense SMS平台("服务")。你表示你已经阅读并同意这里的服务使用条款("使用条款")。当您从ADI 购买试用套件时,您将收到一个服务的试用订阅,订阅期为自您购买之日起九十(90)天,并遵守使用条款("试用订阅")。ADI 可自行决定延长试用订阅期,但没有义务这样做。试用期的任何延长将继续受这些条款和使用条款的约束。

A.2.试用软件。试用套件中包含的软件和/或ADI 提供的或可供下载的与试用套件有关的任何其他软件(统称为 "试用软件"),除了这些条款外,还须遵守使用条款和伴随这些试用软件的任何许可协议。试用软件只能用于为其提供的试用套件。嵌入试用套件中的试用软件不得复制或从试用套件中删除。

A.3.试用套件材料。试用套件、试用订阅、试用软件以及由ADI 提供的与上述任何内容有关的任何文件(统称为 "试用套件材料")仅用于试用评估您购买的试用套件。您同意不将试用套件材料用于任何其他目的。此外,您同意不(i)出租、租赁、展示、出售、转让、分许可或分发试用套件材料或代表任何第三方使用任何试用套件材料;或(ii)允许任何第三方在未经ADI 书面同意的情况下访问或使用试用套件材料。如在此使用,术语 "第三方 "包括除ADI 或您或您的雇员、关联公司和内部顾问之外的任何实体。

B.保密性。试用套件材料以及有关其评估、结果和性能的所有信息(统称为 "保密信息")均应被视为ADI 。您不得以任何理由向任何第三方披露或转让任何保密信息。这些条款中的任何内容都不会被解释为阻止任何政府调查机构或司法机构根据该机构拥有管辖权的程序依法强制披露的信息,但您必须在法律允许的范围内及时通知ADI 任何此类披露保密信息的要求,并与ADI 合作,以获得保护令或其他可用的保护,防止此类披露。

C.其他限制。您不得将任何试用套件材料用于任何商业应用,在任何实时环境中,或在任何其他部署设置中使用,在这些环境中,有价值的数据损失,业务中断,安全漏洞,或其他物理或电子伤害或损害可能发生在人类或财产。您应负责备份与任何试用套件材料有关的任何数据,ADI ,不承担与此有关的任何责任或义务,也不对任何损失负责。你将不会(也不允许其他人)。(i) 对任何试用套件材料进行反向编译、反编译、反汇编或反向工程,除非适用法律禁止任何此类限制;(ii) 复制(除非ADI 明确允许安装试用软件)、改变、修改或创建任何试用套件材料的任何衍生作品;或(iii) 试图规避任何试用套件材料中包含的任何安全功能或数据加密。

D.专有权利。除了您所购买的试用套件硬件,试用套件材料是受许可的,而不是出售的。ADI ,保留对这些试用套件材料和所有知识产权的所有权。您同意不删除或更改试用套件材料上的任何商标、版权或其他所有权声明、图例、符号或标签。您没有义务向ADI ,提供任何错误报告、评估、建议、改进、推荐或其他反馈(统称为 "反馈")。如果您作出或提供与试用套件材料或任何其他ADI 产品或服务有关的任何反馈,则您特此授予ADI 免版税的、全球范围的、可转让的、可转授权的、永久的、不可撤销的权利和许可,以使用、复制、修改、分发和以其他方式无限制地利用任何此类反馈和基于此类反馈的任何产品、软件或服务。与试用套件材料有关的任何反馈将被视为ADI 的保密信息,您同意根据上述第I(B)节对其进行保密。所有未被ADI 明确授予的权利均由ADI (或其许可人)保留。

E.终止。在试用期结束或根据使用条款提前终止时,您同意删除任何试用软件,停止对服务的访问,并将所有其他试用套件材料和保密信息及其任何副本(除您已购买的试用套件硬件外)返还给ADI ,或应ADI 要求销毁。您在本条款第I(A.3)、(B)、(C)、(D)、(F)和(G)节以及第II节中的义务在任何此类终止后仍然有效。

F.担保声明;责任限制。试用套件材料按 "原样 "提供,ADI ,对任何试用套件材料或其任何使用不作任何保证或陈述。ADI 特别声明的是,对与试用套件材料有关的任何陈述、认可、保证或担保,无论是明示的还是暗示的,包括但不限于对适销性、所有权、特定用途的适用性或不侵犯知识产权的暗示性担保。在任何情况下,ADI 及其许可人都不对因您拥有或使用任何试用套件材料而导致的任何附带的、特殊的、间接的或后果性的损害负责,包括但不限于利润损失、数据损失、延迟成本、劳动力成本或商誉损失。ADI洛克菲勒公司对任何和所有原因造成的总责任应限于您为购买试用套件硬件而支付给ADI 的金额,或者,如果您没有为购买试用套件硬件而支付给ADI ,则为一百美元(100.00)。

G. 一般条款

G.1.对所发生的费用不承担任何义务。 ADI ,对您在使用试用套件材料或遵守这些条款方面所发生的任何费用不承担任何义务。

G.2.不可抗力。任何一方不履行这些条款的行为,在因罢工、火灾、水灾、政府行为、供应商故障、地震、大流行病或任何其他非履行方合理控制范围之外的原因而无法履行的情况下,应予以原谅。

G.3.法律和管辖权的选择。这些条款(包括有效性和解释)将由马萨诸塞州联邦的法律管辖、解释和执行,不参考任何法律冲突原则。因双方合同关系而产生的所有争议或其他案件或事项的专属管辖地应为美国马萨诸塞州联邦;但ADI ,可在其选择的任何地点寻求衡平法(包括禁令)救济和执行判决。双方特别将《联合国国际货物销售合同公约》和《统一计算机信息交易法》排除在本协议之外。

G.4.强制救济。您同意,任何违反这些条款的行为都将给ADI 造成不可弥补的持续损害,而且法律上没有充分的补救措施,ADI 应有权寻求禁令救济和/或具体执行的法令,以及其他适当的救济(包括适当的货币赔偿)。

G.5.出口。您同意不直接或间接向其他国家出口任何试用套件材料。你同意遵守所有适用的美国联邦法律和有关出口的规定。

G.6.可分割性。如果这些条款的任何规定被有管辖权的法院或其他法庭认定为不可执行,那么这些规定应在必要的最小范围内进行修改、限制或取消,以便这些条款在其他方面保持完全的效力和作用。

G.7.可转让性。您同意,这些条款和您与我们之间的所有合并协议可由我们自行决定自动转让,不受限制。您不得转让本条款下的任何权利或委托任何职责,任何声称的转让或委托应是无效的,并构成重大违反。

G.8.后续协议。 ADI 没有义务在试用期结束或终止后与您签订后续协议。

G.9.对条款的更改。在您订购试用套件时有效的条款将适用于该订单和试用套件。ADI ,保留在任何时候对这些条款进行修改的权利,任何此类修改将适用于未来的订单。此外,ADI ,保留在任何时候对使用条款进行修改的权利。您继续访问、查看、贡献或以其他方式使用本服务将构成您对任何新条款和条件的接受。

G.10.隐私。请参考我们的隐私声明了解ADI 如何收集、使用和分享我们收到的与您的订单和/或OtoSense 网站、产品和服务有关的信息。

G.11.联系信息。所有与这些条款有关的通知可以张贴在OtoSense SMS平台网站上,也可以通过您在下订单或注册试用时提供的电子邮件地址向您发送电子邮件。所有发给我们的与这些条款有关的通知应采用书面形式,并发送至以下地址。

One Technology Way PO BOX 9106
Norwood, MA 02062
美国

II.订单条款

所有在ADI 订购试用套件硬件("产品")的订单均须遵守这些条款。您提交的任何附加或不同的条款都被明确拒绝,并且不具有任何效力。

A.订单。除非ADI ,否则向ADI 订购产品的订单必须通过OtoSense 网站页面提交,以订购产品。您同意,您的订单是根据这些条款购买产品的要约,并仍须经ADI 接受。您声明,您提供的与任何订单有关的所有信息都是准确和完整的。在处理或接受您的订单之前,ADI 可能会核实任何电子邮件、送货地址、付款方式或其他信息。ADI所有的订单都要视情况而定。ADI 有权自行决定拒绝全部或部分订单,或在发货前因任何原因取消全部或部分订单。

B.付款。通过提供任何信用卡或本公司接受的其他付款方式,您声明并保证您被授权使用该信用卡或付款方式,并授权本公司(或本公司的第三方付款处理人)将您的订单全额计入该信用卡或付款方式,包括购买价格、运输费用、税款和其他适用费用。如果您提供的信用卡或其他支付方式不能被我们(或我们的第三方支付处理商)核实或处理,我们可以取消您的订单。付款应在下订单时进行。逾期付款应按每月1.5%(每年18%)的定期利率(在法律允许范围内)计算财务费用。

C.价格和税费。所显示的价格可随时更改,恕不另行通知,而且不包括运费或税款。有关运费和税费的信息将在订单确认或结账时提供。在向您的信用卡或支付方式收费之前所提供的任何信息都只是一种估计,并可能发生变化。所有价格都是以美元计算的。价格不包括所有联邦、州、市或其他政府消费税、增值税、销售税、使用税、职业税或类似税种、关税、海关、关税和进口费用,这些费用的支付应由您自行负责。因此,价格将根据ADI ,在销售或交付时支付或被要求支付或收取的任何此类税收、关税、关税或费用的数额而增加。任何免除销售或使用税责任所需的豁免证书或类似文件或程序,应由您自行获得,费用由您承担。

D.交付。我们可能不会向所有地点发货。如果我们不向您提供的地址发货,我们可以取消订单。与任何订单有关的交付和/或装运日期仅是估计。除非ADI ,否则产品的运输将是原产地交货(2010年国际贸易术语解释通则)。除非您在订单确认或结账时选择并支付特定的承运人,否则ADI 将选择承运人并按照您为订单提供的地址发货。ADI 不会承担与发货有关的任何责任,也不会将任何承运人作为其代理人。您应负责向承运人和其他方提出所有关于未交付、损失、损坏或延误的索赔。所有关于产品损坏或短缺的索赔必须在发货后三十(30)天内,在激活或使用该产品的试用版之前提出。在任何情况下,ADI 都不对发货或交货的任何延迟负责。

E.错误。我们尽量提供最新和准确的产品和价格信息,但不保证所有信息都是最新或准确的。如果价格、收费、数量或其他信息有误,您同意ADI ,不受该错误的约束,可以取消订单。

F.取消、退货。如果我们在发货前取消您的订单,而您的信用卡或其他支付方式已经被扣款,我们将向您的信用卡或其他支付方式账户发放与扣款金额相同的信贷。您的任何取消订单或退货的请求必须以书面形式提出,并且该行动必须得到ADI 。ADI ,可选择接受或拒绝任何此类请求,并且ADI ,保留与此相关的收费权利。如果获得批准,退货必须在购买后三十(30)天内,在产品的任何激活或使用试用版之前进行。参与者在没有得到ADI 为该产品签发的材料退货授权(MRA)号码的情况下,不得以任何理由退回任何产品。

G. 附加条款。您的订单和您购买的任何产品均受第I节(试用条款)规定的附加条款约束,包括但不限于第I(B)节(保密)、第I(G)节(免责保证;责任限制)和第I(H)节(通用条款)。

最后更新。二月, 2021