Casos prácticos

Historia de éxito de Nissei

Smart Motor Sensor (SMS)OtoSense ADI permite obtener información sobre el mantenimiento predictivo en las instalaciones de Nissei

Nissei utiliza el motor inteligente de Analog Devices para el mantenimiento predictivo de los homogeneizadores de la planta del lago Biwa. El smart motor sensor recopila datos sobre la vibración, la temperatura y el flujo magnético del motor y utiliza IA para analizar los datos. Este análisis proporciona una visión clara del estado del motor, realizando diangósticos optimizados para cada unidad individual.

Los retos

Frente a averías inesperadas, Nissei Co. se vio abocada a una prueba crítica para salvaguardar el alma del adorado helado blando japonés. Había mucho en juego: el éxito del proceso de emulsificación dependía de un control preciso de la temperatura; un fallo del homogeneizador no sólo suponía una pausa, sino una congelación total del proceso, lo que obligaba a desechar el producto en proceso.

La solución

La adopciónSmart Motor Sensor OtoSense ADI supuso una transformación, ya que convirtió las medidas reactivas en una estrategia proactiva que aumentó significativamente la fiabilidad y el rendimiento de la línea de producción. La vigilancia de la temperatura, las vibraciones y el flujo magnético por parte del SMS, basada en la inteligencia artificial, detecta y soluciona de forma preventiva posibles fallos, evitando interrupciones o fallos de calidad. Al comparar los datos en tiempo real con una "normalidad digital", el sistema señala de forma proactiva las desviaciones, lo que provoca una acción correctiva inmediata. Este enfoque predictivo reduce las mermas, garantiza una producción ininterrumpida y preserva la excelencia del producto, factores que contribuyen decisivamente a reforzar la posición de Nissei en el mercado y su superioridad operativa.

Imagen de una madre y su hijo comiendo helado soft serve

Aplicación

ADI OtoSense SMS ayuda a monitorizar continuamente los homogeneizadores de la fábrica de Nissei en el lago Biwa, para que Nissei pueda adoptar un enfoque proactivo en el mantenimiento y garantizar una producción eficiente y de alta calidad de su producto. Mientras que los indicadores tradicionales, como las anomalías de temperatura y vibración, pueden servir como precursores de un fallo inminente, el Smart Motor Sensor lleva la intervención temprana al siguiente nivel comparando los datos del mundo real con un modelo de IA del sistema en su estado operativo óptimo. Este enfoque avanzado garantiza que los problemas se aborden mucho antes de que se agraven, evitando eficazmente las interrupciones operativas. Este enfoque también libera a los técnicos de la monótona tarea de la supervisión continua. Como resultado, pueden redirigir su experiencia hacia la resolución de los problemas identificados con prontitud y eficacia, contribuyendo significativamente a la excelencia operativa general.

En general, la implantación del Smart Motor Sensor inteligente impulsó significativamente el tiempo de actividad de la maquinaria crítica y la supervisión continua del motor para obtener el máximo rendimiento, lo que se tradujo en una reducción sustancial de los tiempos de inactividad.

1055696234-011ce0e445c045bfeea8350efcd34dddb7719101661be7cef764f812a7ca9954-d

Smart Motor Sensor ADI OtoSense reduce los costes totales

Reducir el tiempo de inactividad

Reduce los tiempos de inactividad imprevistos y evita fallos catastróficos.

Reducir las revisiones

Prolonga el periodo entre revisiones

Optimizar el mantenimiento

Reduce las actividades basadas en rutas y optimiza la asignación de recursos de mantenimiento

Gestionar eficazmente los recursos

Gestión más eficaz de las piezas de recambio y las existencias

Prolongar la vida útil

Aumenta la vida útil de su equipo

Optimizar la eficiencia

Optimiza la eficiencia del motor

Mejorar la eficiencia

Mejora la OEE (eficiencia global de los equipos)

VentajasSmart Motor Sensor ADI OtoSense

Diagnóstico avanzado de acciones prioritarias

Identifica la degradación del rendimiento eléctrico y mecánico

Apoya la priorización del mantenimiento mediante la evaluación de los niveles de gravedad.

Proporciona información y recomendaciones sobre reparaciones

Tecnologías de detección de vanguardia para una alta calidad

Los sensores de vibración multieje de gran ancho de banda controlan la salud mecánica

Los sensores de campo magnético controlan la salud eléctrica

Los sensores de temperatura controlan la temperatura ambiente y de la piel del motor

El aprendizaje automático crea modelos de motor durante el funcionamiento

Combina e interpreta datos de detección de alta calidad para diagnósticos de mayor fiabilidad.

Crea modelos de motor automatizados e independientes de la marca.

Modelo personalizado para cada motor y los procesos en los que se utiliza

Captura de pantalla 2025-05-21 a las 15.28.19

Yoshiro Murakami

Director de la División de Producción Presto
Nissei Co. Ltd.

"Nuestra colaboración con ADI Otosense en el proyecto Smart Factory NISSEI es fundamental para nuestra transformación digital, mejorando la seguridad y la eficiencia."

¿Preparado para aumentar su ROI?

Conéctese con ADI Otosense y descubra el poder de la innovación en sensores de motor y diagnósticos avanzados. Elegirnos significa algo más que una solución: es el comienzo del aumento de su ROI. Reduzca los costosos tiempos de inactividad, aumente el ROI y aproveche el mantenimiento predictivo para motores eléctricos. Su camino hacia el éxito operativo comienza ahora.

Transformemos sus operaciones

Póngase en contacto con nosotros para descubrir cómo ADI Otosense puede transformar sus operaciones. No se trata sólo de asociarse con un proveedor de soluciones; se trata de embarcarse en un viaje hacia la excelencia operativa y la innovación. Exploremos juntos este camino: su futuro en la fabricación empieza aquí.