ADI OtoSense 产品

将数据转化为可操作的洞察力,实现最佳运营绩效

将数据转化为可操作的洞察力,实现最佳运营绩效

ADI OtoSense 产品套件体现了智能传感器技术的顶峰,提供全面的解决方案,旨在提高运营效率,最大限度地减少停机时间,并确保无与伦比的预测性维护能力。通过整合先进的人工智能算法和智能边缘技术,该套件可提供可操作的洞察力,从而推动各行各业的前瞻性维护战略。

ADI OtoSense 产品
电机图标

这是一种先进的传感器,旨在实时监测工业电机的健康状况,预测潜在故障并及时采取维护措施。

短信 + SLS 图标

SMS + SLS(智能负载传感器)

通过提供详细的负载分析,进一步丰富预测分析的数据池,并加强整体维护策略,从而与 SMS 相辅相成。

计算器图标

使用我们全面的投资回报率计算器,了解在您的运营中实施ADI OtoSense 财务影响。该工具专为各行各业量身定制,可帮助您直观了解潜在的成本节约和效率提升。

ADI OtoSense的战略优势

提高运行效率

通过在故障发生前预测维护需求,OtoSense Insights 套件大大减少了计划外停机时间,使运营保持平稳高效。

主动维护方法

利用智能边缘技术实时分析来自传感器的数据,以便立即采取行动,防止代价高昂的停机。

全面监测

提供从电机性能到负载状况的完整机械健康状况视图,确保涵盖设备运行的所有方面。

投资回报率优化

利用该套件的先进预测功能,企业可以通过降低维护成本、延长设备使用寿命和提高整体效率,获得可观的投资回报。

它是如何工作的

部署简单,全天候基于状态的监控

从减少意外停机时间到延长机器寿命,我们的传感器都能为您提供有关设备健康状况的重要信息。

装饰技术矢量图展示了Otosense 产品和一部智能手机

我们的解决方案

使用iOS/Android应用程序配置ADI OtoSense 智能电机传感器。通常,配置过程可在几分钟内完成,甚至电机仍在运行时亦可进行配置操作。

装饰技术矢量图展示了Otosense 产品

您的电机

一旦传感器安装在电机上并投入运行,学习过程即已开始。在正常运行条件下,让传感器处于运行状态。

装饰技术矢量显示Otosense 产品的屏幕截图

更好的成果

在移动应用程序或网络仪表板上查看您的警报。这使你能够防止任何电动马达故障。

运行影响计算器(投资回报率)

要详细了解Smart Motor Sensor 如何为您的特定行业带来经济效益,请访问我们的运营影响工具 (ROI Calc)。在这里,您将找到一个全面的投资回报率计算器和案例研究,展示通过将 SMS 集成到各种运行环境中实现的实际节约和效率提升。

成功案例

专家信赖

探索各行各业变革性的成功案例。见证企业如何利用ADI OtoSense 实现显著的效率提升、减少停机时间并增强决策能力,从而激发您探索自身运营的可能性。

Corbion-Logo-Transparent-BG-4

"有了ADI Otosense 的技术,特别是 SMS,我们就能消除预测性维护的人工路径,确保读取并非始终工作的关键设备的数据"。

Marçal Gotanegra

CMO 维护经理

科比昂员工的照片
建筑空间的标志

"设施行业的大多数预测分析解决方案都依赖于与楼宇自动化系统的集成。OtoSense 可让楼宇业主以低廉的成本远程监控关键电机,无需昂贵的布线和系统集成,而且往往在没有 BAS 的情况下也能实现。

里克-罗尔斯顿

总裁兼创始人

OtoSenseADI
布拉克-见证-标志

"这种传感器的主要优点之一是无需设置报警级别。这种解决方案具有自学习功能。因此,你不必在误报上浪费时间,也不必处理误报问题"。

Joris Bracke

布拉克EB集团董事

OtoSenseADI

特色资源

解决方案简介ADI OtoSense Smart Motor Sensor

ADI OtoSense™Smart Motor Sensor (SMS) 是基于人工智能的全套交钥匙硬件和软件解决方案,有助于避免停机并优化维护成本。

SMS在建筑空间技术方面的应用案例

查看建筑空间技术公司的 SMS 使用案例,了解ADI OtoSense 如何帮助公司避免停机并优化维护成本的实际案例。

ADI OtoSense SMS安装指南和网络用户指南

在线阅读《ADI OtoSense SMS 安装和网络用户指南》,更好地了解如何安装、运行和优化ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS) 设备。

让我们改变您的运营

联系我们,了解ADI Otosense 如何改变您的运营。这不仅仅是与解决方案提供商合作的问题,而是踏上卓越运营和创新之旅的问题。让我们一起探索这条道路--您在制造业的未来从这里开始。