汽车行业

利用实时预测智能提高汽车效率

提高汽车行业制造效率的案例研究

在高度竞争和精密驱动的汽车行业,一家国际领先的汽车制造商开始实施一项战略举措,以彻底改变其生产流程。以创新的Smart Motor Sensor (SMS)为特色的ADI OtoSense 的实施标志着在实现预测性维护和无与伦比的运行效率方面迈出了重要一步。

A 复杂 挑战组合

该制造商面临着一系列复杂的挑战:提高生产效率、大幅减少停机时间,以及确保其全球业务中最高标准的产品质量。需要一个先进的解决方案来预防设备故障,从而降低维护成本并保证不间断生产。

汽车制造流程图

解决方案

ADI 推出了OtoSense 解决方案,利用Smart Motor Sensor (SMS) 有效应对这些挑战:

预测性维护

利用最先进的人工智能算法预测设备故障,可以及时进行维护,大大减少了计划外停机时间。

运行效率

该解决方案提供了实时分析和可行的见解,优化了生产流程,提高了总体产量。

质量保证

对设备性能的持续监控确保了产品符合最高生产标准,保证了产品质量。

实施情况

ADI OtoSense 的部署涉及几个关键阶段:

无缝系统集成

该解决方案被集成到现有的生产框架中,不会造成中断,确保立即产生积极影响。

综合培训

业务团队接受了必要的培训,以充分利用解决方案的功能。

持续优化

该公司获得了持续的支持和更新,确保解决方案始终符合其不断变化的需求。
1055696234-011ce0e445c045bfeea8350efcd34dddb7719101661be7cef764f812a7ca9954-d

结果出来了

ADI OtoSense 的引入带来了重大改进。潜在的成本节约包括

%

总能源

~汽车制造厂总能耗的约 60% 是在喷漆车间消耗的。

+$k

避免的每小时成本

避免计划外停机造成的每小时成本影响。

天数

部署时间

部署 30 个传感器设备仅需 2 天。

结论

这家汽车制造行业的领军企业采用ADI OtoSense 技术,凸显了智能制造技术的变革潜力。这一举措不仅优化了运营效率,还为汽车行业的预测性维护和质量保证设定了新标准。

未来展望

受该项目成功的启发,该制造商目前正寻求在其全球业务中推广使用ADI OtoSense ,进一步履行其对卓越运营和可持续生产实践的承诺。

成功案例

专家信赖

探索各行各业变革性的成功案例。见证企业如何利用ADI Otosense 实现显著的效率提升、减少停机时间并增强决策能力,从而激发您探索自身运营的可能性。

日精徽标

"我们与ADI Otosense 在智能工厂 NISSEI 项目上的合作对于我们的数字化转型、提高安全性和效率至关重要。

村上义弘

普雷斯托生产部经理

截图 2025-05-21 at 3.28.19 PM
卡纳德维亚徽标

"虽然现场已经检测到振动加剧导致的异常迹象,但由于异常原因尚不明确,因此很难确定是应该立即停止运行还是等到下一次维护。SMS 让我们深入了解了如何决定下一步行动,以防止意外停机。

赤冢翔太

先进信息技术中心

截图 2025-05-21 at 3.29.48 PM
布拉克-见证-标志

"这种传感器的主要优点之一是无需设置报警级别。这种解决方案具有自学习功能。因此,你不必在误报上浪费时间,也不必处理误报问题"。

Joris Bracke

布拉克EB集团董事

OtoSenseADI

让我们改变您的运营

联系我们,了解ADI Otosense 如何改变您的运营。这不仅仅是与解决方案提供商合作的问题,而是踏上卓越运营和创新之旅的问题。让我们一起探索这条道路--您在制造业的未来从这里开始。