案例研究

一家大型汽车制造商

利用ADI OtoSense Smart Motor Sensor最大限度地提高汽车喷漆工艺的能效并防止停机

汽车喷漆工艺涉及高成本设备,冗余度较低,因此很容易出现设备故障,直接导致生产线停工。这些停工会造成重大经济损失和延误。此外,喷漆过程消耗大量能源,主要是由于喷漆室的空调。ADI OtoSense SMS 提供的预测性维护解决方案有助于及早发现异常,防止意外停机并降低能耗,从而通过提高能效和实现碳中和来支持可持续发展目标。

挑战

油漆工艺设备成本高,且无冗余。

喷漆过程中的设备故障直接导致生产线停工。

喷漆过程能耗高。

解决方案

使用电池供电、支持 WiFi 的传感器,易于安装和操作。

自动异常检测,无需对用户进行分析。

防止意外停机,节省大量成本。

装有机械臂的汽车生产线图像
汽车制造流程图

实施情况

由于喷漆工艺设备成本高且缺乏冗余,一家大型汽车制造商面临着巨大的维护挑战。这一关键工序的设备故障直接导致生产线停工,造成了巨大的经济损失和延误。

 

为了解决这些问题,在驱动泵和鼓风机的关键电机上安装了 30 个ADI OtoSense SMS 设备。传感器自动学习电机特性并开始监测。一个月内,两个传感器检测到泵电机出现异常,表明轴承出现问题。维护人员确认了异常情况,并决定在计划停机时间内更换泵,从而避免了生产线意外停机。这种积极主动的方法避免了计划外停机造成的每小时至少 50,000 美元的潜在成本影响。

 

此外,它还确保了及时向客户交货,避免了进一步的财务和声誉影响。该制造商强调了监控喷涂过程中关键设备的重要性,因为意外停机可能导致严重延误、产品重新喷涂、生产线重启和能耗增加。通过使用ADI OtoSense SMS,他们提高了运营效率,优化了能源消耗,并通过在生产过程中提高能效和实现碳中和,实现了可持续发展目标。

1055696234-011ce0e445c045bfeea8350efcd34dddb7719101661be7cef764f812a7ca9954-d

ADI OtoSense Smart Motor Sensor 降低了总体成本

减少停机时间

减少意外停机时间,避免灾难性故障

减少大修

延长大修间隔期

优化维护

减少基于路线的活动,优化维护资源分配

有效管理资源

更高效地管理备件和库存

延长使用寿命

延长设备的使用寿命

优化效率

优化电机效率

提高效率

提高 OEE(设备整体效率)

ADI OtoSense Smart Motor Sensor的优势

对优先行动项目进行高级诊断

识别电气和机械性能下降

通过评估严重程度,支持确定维护工作的优先次序

提供维修见解和建议

尖端传感技术实现高品质

多轴、宽频振动传感器监测机械健康状况

磁场传感器监测电气健康状况

温度传感器监测环境温度和电机表皮温度

机器学习在运行过程中创建电机模型

结合并解释高质量传感数据,实现更高可靠性的诊断

创建与品牌无关的自动化电机模型

为每台电机及其使用过程定制模型

维护经理

维护经理

一家大型汽车制造商

"ADI OtoSense SMS 采用无线通信和电池供电设计,实施起来非常简单,这让我感到非常惊喜。SMS 会自动分析数据,所以我什么都不用做。安装后不到一个月,我们就收到了泵异常的通知,这时我才意识到这项技术确实很有效。

准备好提高投资回报率了吗?

与ADI Otosense 联系,了解电机传感器创新和先进诊断技术的强大功能。选择我们,意味着不仅仅是一个解决方案,更是提高投资回报率的开始。减少代价高昂的停机时间,提高投资回报率,充分利用电机的预测性维护。您的成功运营之路从现在开始。

让我们改变您的运营

联系我们,了解ADI Otosense 如何改变您的运营。这不仅仅是与解决方案提供商合作的问题,而是踏上卓越运营和创新之旅的问题。让我们一起探索这条道路--您在制造业的未来从这里开始。