Études de cas

Un grand constructeur automobile

Maximiser l'efficacité énergétique et éviter les temps d'arrêt dans les processus de peinture automobile grâce auSmart Motor SensorOtoSense ADI

Le processus de peinture automobile fait appel à des équipements coûteux et peu redondants, ce qui le rend vulnérable aux pannes d'équipement qui entraînent directement des arrêts de la chaîne de production. Ces arrêts peuvent entraîner des pertes financières et des retards importants. En outre, le processus de peinture consomme beaucoup d'énergie, principalement en raison de la climatisation des cabines de peinture. ADI OtoSense SMS offre une solution de maintenance prédictive qui permet de détecter rapidement les anomalies, d'éviter les arrêts imprévus et de réduire la consommation d'énergie, soutenant ainsi les ODD en promouvant l'efficacité énergétique et la neutralité carbone.

Les défis

Coût élevé des équipements de traitement de la peinture sans redondance.

Les pannes d'équipement dans le processus de peinture entraînent directement des arrêts de la chaîne de production.

Consommation d'énergie élevée dans le processus de peinture.

La solution

Installation et fonctionnement faciles grâce à des capteurs alimentés par batterie et compatibles Wi-Fi.

Détection automatique des anomalies sans analyse de l'utilisateur.

Prévention des temps d'arrêt imprévus, ce qui permet d'économiser des coûts importants.

Image d'une chaîne de production automobile avec des bras robotisés
Image d'un processus de fabrication automobile

Mise en œuvre

Un grand constructeur automobile a été confronté à d'importants problèmes de maintenance en raison du coût élevé et du manque de redondance de ses équipements de traitement de la peinture. Les pannes d'équipement dans ce processus critique entraînaient directement des arrêts de la chaîne de production, provoquant des pertes financières et des retards considérables.

 

Pour résoudre ces problèmes, 30 dispositifs ADI OtoSense SMS ont été installés sur des moteurs critiques entraînant des pompes et des soufflantes. Le capteur a appris automatiquement les caractéristiques du moteur et a commencé à les surveiller. En l'espace d'un mois, deux capteurs ont détecté des anomalies dans les moteurs de pompes, indiquant des problèmes de roulements. Le personnel de maintenance a confirmé les anomalies et a décidé de remplacer les pompes pendant les temps d'arrêt prévus, ce qui a permis d'éviter des arrêts de production inattendus. Cette approche proactive a permis d'éviter un coût potentiel d'au moins 50 000 dollars par heure, qui aurait résulté d'un temps d'arrêt imprévu.

 

En outre, elle a assuré des livraisons en temps voulu aux clients, évitant ainsi d'autres impacts financiers et sur la réputation de l'entreprise. Le fabricant a souligné l'importance de la surveillance des équipements critiques dans le processus de peinture, car les arrêts inattendus peuvent entraîner des retards importants, un nouveau revêtement du produit, des redémarrages de la chaîne de fabrication et une augmentation de la consommation d'énergie. L'utilisation du systèmeOtoSense SMS d'ADI a permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'optimiser la consommation d'énergie et de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable en promouvant l'efficacité énergétique et la neutralité carbone dans les processus de fabrication.

1055696234-011ce0e445c045bfeea8350efcd34dddb7719101661be7cef764f812a7ca9954-d

LeSmart Motor Sensor OtoSense Smart Motor Sensor ADI réduit les coûts globaux

Réduire les temps d'arrêt

Réduit les temps d'arrêt imprévus et évite les défaillances catastrophiques

Réduire les révisions

Prolonge la période entre les révisions

Optimiser la maintenance

Réduction des activités basées sur les itinéraires et optimisation de l'allocation des ressources de maintenance

Gérer efficacement les ressources

Gestion plus efficace des pièces détachées et du stock

Prolonger la durée de vie

Augmente la durée de vie de votre équipement

Optimiser l'efficacité

Optimise l'efficacité du moteur

Améliorer l'efficacité

Améliore l'efficacité globale de l'équipement (OEE)

Avantages duSmart Motor Sensor ADI OtoSense

Diagnostics avancés pour des actions prioritaires

Identifie la dégradation des performances électriques et mécaniques

Soutien à l'établissement de priorités en matière de maintenance grâce à l'évaluation des niveaux de gravité

Fournit des informations et des recommandations sur les réparations

Des technologies de détection de pointe pour une qualité élevée

Des capteurs de vibrations multiaxes à large bande passante surveillent la santé mécanique

Des capteurs de champ magnétique surveillent la santé électrique

Des capteurs de température surveillent la température ambiante et la température de la peau du moteur

L'apprentissage automatique crée des modèles de moteur en cours de fonctionnement

Combine et interprète des données sensorielles de haute qualité pour des diagnostics plus fiables

Création de modèles de moteurs automatisés et indépendants de la marque

Modèle personnalisé pour chaque moteur et les processus dans lesquels il est utilisé

Responsable de la maintenance

Responsable de la maintenance

Un grand constructeur automobile

"J'ai été agréablement surpris par la facilité avec laquelle le SMS d'ADI OtoSense a été mis en œuvre, grâce à sa communication sans fil et à sa conception alimentée par batterie. Le SMS analyse automatiquement les données, je n'ai donc rien eu à faire. Environ un mois après l'installation, nous avons reçu une notification concernant une anomalie au niveau de la pompe, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cette technologie était vraiment efficace."

Prêt à augmenter votre retour sur investissement ?

Contactez ADI Otosense et découvrez la puissance de l'innovation en matière de capteurs de moteurs et de diagnostics avancés. Nous choisir signifie plus qu'une simple solution - c'est le début de l'augmentation de votre retour sur investissement. Réduisez les temps d'arrêt coûteux, augmentez le retour sur investissement et tirez parti de la maintenance prédictive pour les moteurs électriques. Votre chemin vers le succès opérationnel commence maintenant.

Transformons vos opérations

Prenez contact avec nous pour découvrir comment ADI Otosense peut transformer vos opérations. Il ne s'agit pas seulement de s'associer à un fournisseur de solutions, mais de s'engager dans un voyage vers l'excellence opérationnelle et l'innovation. Explorons cette voie ensemble - votre avenir dans la fabrication commence ici.