Fallstudien

Ein großer Autohersteller

Maximierung der Energieeffizienz und Vermeidung von Ausfallzeiten in Automobillackierprozessen mit ADI OtoSense Smart Motor Sensor

Der Lackierprozess in der Automobilindustrie umfasst kostspielige Anlagen mit geringer Redundanz, was ihn anfällig für Anlagenausfälle macht, die direkt zum Stillstand der Produktionslinie führen. Diese Ausfälle können zu erheblichen finanziellen Verlusten und Verzögerungen führen. Außerdem verbraucht der Lackierprozess viel Energie, vor allem durch die Klimatisierung der Lackierkabinen. ADI OtoSense SMS bietet eine Lösung für die vorausschauende Wartung, die dazu beiträgt, Anomalien frühzeitig zu erkennen, unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken. Dadurch werden die SDGs durch die Förderung von Energieeffizienz und Kohlenstoffneutralität unterstützt.

Die Herausforderungen

Hohe Kosten für Lackieranlagen ohne Redundanz.

Ausfälle von Anlagen im Lackierprozess führen direkt zu Stillständen der Produktionslinie.

Hoher Energieverbrauch im Lackierprozess.

Die Lösung

Einfache Installation und Bedienung mit batteriebetriebenen, WiFi-fähigen Sensoren.

Automatische Erkennung von Anomalien ohne die Notwendigkeit einer Benutzeranalyse.

Vermeidung von unerwarteten Ausfallzeiten, wodurch erhebliche Kosten eingespart werden.

Bild einer Automobilproduktionslinie mit Roboterarmen
Bild eines Automobilherstellungsprozesses

Umsetzung

Ein großer Automobilhersteller stand aufgrund der hohen Kosten und der mangelnden Redundanz seiner Lackieranlagen vor großen Herausforderungen bei der Wartung. Anlagenausfälle in diesem kritischen Prozess führten direkt zu Produktionsstillständen und verursachten erhebliche finanzielle Verluste und Verzögerungen.

 

Um diese Probleme zu lösen, wurden 30 ADI OtoSense SMS-Geräte an kritischen Motoren installiert, die Pumpen und Gebläse antreiben. Der Sensor lernte automatisch die Eigenschaften des Motors und begann, sie zu überwachen. Innerhalb eines Monats entdeckten zwei Sensoren Anomalien in Pumpenmotoren, die auf Lagerprobleme hinwiesen. Das Wartungspersonal bestätigte die Anomalien und beschloss, die Pumpen während der geplanten Stillstandszeit auszutauschen, um unerwartete Stillstände der Produktionslinie zu vermeiden. Durch diesen proaktiven Ansatz wurden potenzielle Kosten in Höhe von mindestens 50.000 US-Dollar pro Stunde vermieden, die durch ungeplante Ausfallzeiten entstanden wären.

 

Darüber hinaus wurde die rechtzeitige Belieferung der Kunden sichergestellt, wodurch weitere finanzielle und rufschädigende Auswirkungen vermieden wurden. Der Hersteller betonte, wie wichtig die Überwachung kritischer Anlagen im Lackierprozess ist, da unerwartete Ausfälle zu erheblichen Verzögerungen, einer Neubeschichtung des Produkts, einem Neustart der Fertigungslinie und einem erhöhten Energieverbrauch führen können. Durch den Einsatz von ADI OtoSense SMS konnte das Unternehmen die betriebliche Effizienz steigern, den Energieverbrauch optimieren und einen Beitrag zu seinen Nachhaltigkeitszielen leisten, indem es die SDGs durch die Förderung von Energieeffizienz und Kohlenstoffneutralität in seinen Fertigungsprozessen einhält.

1055696234-011ce0e445c045bfeea8350efcd34dddb7719101661be7cef764f812a7ca9954-d

ADI OtoSense Smart Motor Sensor reduziert die Gesamtkosten

Ausfallzeiten reduzieren

Reduziert unvorhergesehene Ausfallzeiten und vermeidet katastrophale Ausfälle

Überholungen reduzieren

Verlängert den Zeitraum zwischen den Überholungen

Optimierung der Wartung

Reduziert routenbasierte Aktivitäten und optimiert die Zuweisung von Wartungsressourcen

Effiziente Verwaltung von Ressourcen

Effizientere Verwaltung von Ersatzteilen und Lagerbeständen

Lebenszeit verlängern

Verlängert die Lebensdauer Ihrer Geräte

Optimieren Sie die Effizienz

Optimiert den Wirkungsgrad des Motors

Verbesserung der Effizienz

Verbessert die OEE (Overall Equipment Efficiency)

Vorteile von ADI OtoSense Smart Motor Sensor

Erweiterte Diagnostik für priorisierte Aktionspunkte

Identifiziert elektrische und mechanische Leistungsverschlechterung

Unterstützt die Priorisierung von Wartungsarbeiten durch die Bewertung von Schweregraden

Bietet Einblicke in die Reparatur und Empfehlungen

Modernste Sensortechnologien für hohe Qualität

Mehrachsige Schwingungssensoren mit großer Bandbreite überwachen den mechanischen Zustand

Magnetfeldsensoren überwachen den elektrischen Zustand

Temperatursensoren überwachen Umgebungs- und Motorhauttemperatur

Maschinelles Lernen erstellt Motormodelle während des Betriebs

Kombiniert und interpretiert hochwertige Sensordaten für eine zuverlässigere Diagnose

Erstellt automatisierte, markenunabhängige Motormodelle

Maßgeschneidertes Modell für den individuellen Motor und die Prozesse, in denen er eingesetzt wird

Leiter Instandhaltung

Leiter Instandhaltung

Ein großer Automobilhersteller

"Ich war angenehm überrascht, wie einfach die Implementierung des ADI OtoSense SMS dank der drahtlosen Kommunikation und des batteriebetriebenen Designs war. Das SMS analysiert die Daten automatisch, so dass ich nichts tun musste. Ungefähr einen Monat nach der Installation erhielten wir eine Benachrichtigung über eine Pumpenanomalie, und da wurde mir klar, dass diese Technologie wirklich effektiv ist."

Sind Sie bereit, Ihren ROI zu erhöhen?

Setzen Sie sich mit ADI Otosense in Verbindung und entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von innovativen Motorsensoren und fortschrittlicher Diagnostik. Wenn Sie sich für uns entscheiden, bedeutet das mehr als nur eine Lösung - es ist der Beginn einer Steigerung Ihres ROI. Reduzieren Sie kostspielige Ausfallzeiten, erhöhen Sie Ihren ROI und nutzen Sie die Möglichkeiten der vorausschauenden Wartung für Elektromotoren. Ihr Weg zum betrieblichen Erfolg beginnt jetzt.

Transformieren wir Ihren Betrieb

Sprechen Sie mit uns, um zu erfahren, wie ADI Otosense Ihre Abläufe verändern kann. Es geht nicht nur darum, eine Partnerschaft mit einem Lösungsanbieter einzugehen; es geht darum, sich auf eine Reise in Richtung operative Exzellenz und Innovation zu begeben. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam beschreiten - Ihre Zukunft in der Fertigung beginnt hier.