Autoindustrie

Steigerung der Effizienz in der Automobilindustrie mit vorausschauender Intelligenz in Echtzeit

Eine Fallstudie zur Verbesserung der Fertigungseffizienz in der Automobilindustrie

Im hart umkämpften und von Präzision geprägten Automobilsektor hat ein führender internationaler Automobilhersteller eine strategische Initiative zur Revolutionierung seiner Produktionsprozesse eingeleitet. Die Implementierung von ADI OtoSense mit dem innovativen Smart Motor Sensor (SMS) war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer vorausschauenden Wartung und einer beispiellosen betrieblichen Effizienz.

A Komplex Herausforderungen

Der Hersteller sah sich mit einer Reihe komplexer Herausforderungen konfrontiert: Verbesserung der Produktionseffizienz, deutliche Reduzierung der Ausfallzeiten und Sicherstellung höchster Produktqualitätsstandards in seinen umfangreichen weltweiten Betrieben. Es wurde eine hochentwickelte Lösung benötigt, um Anlagenausfällen vorzubeugen und so die Wartungskosten zu senken und eine unterbrechungsfreie Produktion zu gewährleisten.

Bild eines Automobilherstellungsprozesses

Die Lösung

ADI OtoSense Solution wurde eingeführt und nutzt den Smart Motor Sensor (SMS), um diese Herausforderungen effektiv anzugehen:

Vorausschauende Wartung

Der Einsatz modernster KI-Algorithmen zur Vorhersage von Geräteausfällen ermöglichte eine rechtzeitige Wartung, wodurch ungeplante Ausfallzeiten erheblich reduziert werden konnten.

Operative Effizienz

Die Lösung lieferte Echtzeit-Analysen und verwertbare Erkenntnisse, optimierte die Produktionsprozesse und steigerte die Gesamtleistung.

Qualitätssicherung

Die kontinuierliche Überwachung der Anlagenleistung gewährleistete die Einhaltung der höchsten Produktionsstandards und die Aufrechterhaltung der Produktqualität.

Umsetzung

Die Einführung von ADI OtoSense umfasste mehrere wichtige Phasen:

Nahtlose Systemintegration

Die Lösung wurde ohne Unterbrechungen in den bestehenden Produktionsrahmen integriert, so dass sie sich sofort positiv auswirkte.

Umfassende Ausbildung

Die Einsatzteams wurden mit den notwendigen Schulungen ausgestattet, um die Möglichkeiten der Lösung voll auszuschöpfen.

Kontinuierliche Optimierung

Das Unternehmen erhielt fortlaufend Unterstützung und Aktualisierungen, um sicherzustellen, dass die Lösung mit den sich entwickelnden Anforderungen des Unternehmens in Einklang steht.
1055696234-011ce0e445c045bfeea8350efcd34dddb7719101661be7cef764f812a7ca9954-d

Die Ergebnisse sind da

Die Einführung von ADI OtoSense bringt erhebliche Verbesserungen mit sich. Mögliche Kosteneinsparungen umfassen:

%

Energie insgesamt

~60% der gesamten Energie in einer Automobilfabrik wird in der Lackiererei verbraucht.

+$k

Vermeidete stündliche Kosten

Vermeidung stündlicher Kosten aufgrund ungeplanter Ausfallzeiten.

Tage

Bereitstellungszeit

Nur 2 Tage für den Einsatz von 30 Sensorgeräten.

Schlussfolgerung

Die Implementierung von ADI OtoSense durch diesen führenden Automobilhersteller unterstreicht das transformative Potenzial von intelligenten Fertigungstechnologien. Diese Initiative hat nicht nur die betriebliche Effizienz optimiert, sondern auch neue Standards für die vorausschauende Wartung und Qualitätssicherung in der Automobilindustrie gesetzt.

Zukünftiger Ausblick

Inspiriert durch den Erfolg dieses Projekts möchte der Hersteller nun den Einsatz von ADI OtoSense auf seine weltweiten Aktivitäten ausweiten und damit sein Engagement für betriebliche Spitzenleistungen und nachhaltige Fertigungspraktiken verstärken.

Erfolgsgeschichten

Das Vertrauen der Experten

Entdecken Sie transformative Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Branchen. Erfahren Sie, wie Unternehmen ADI Otosense genutzt haben, um bemerkenswerte Effizienzsteigerungen zu erzielen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, und lassen Sie sich inspirieren, die Möglichkeiten in Ihrem eigenen Betrieb zu erkunden.

Nissei-Logo

"Unsere Zusammenarbeit mit ADI Otosense im Rahmen des Projekts Smart Factory NISSEI ist von zentraler Bedeutung für unsere digitale Transformation und die Verbesserung von Sicherheit und Effizienz."

Yoshihiro Murakami

Leiter der Presto-Produktionsabteilung

Bildschirmfoto 2025-05-21 um 3.28.19 Uhr
Kanadevia-Logo

"Obwohl auf der Baustelle Anzeichen von Anomalien aufgrund erhöhter Vibrationen festgestellt wurden, war es schwierig zu entscheiden, ob der Betrieb sofort eingestellt oder bis zur nächsten Wartung gewartet werden sollte, da die Ursache der Anomalien noch nicht klar war. SMS gab uns Einblicke in die Entscheidung über die nächste Maßnahme, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden."

Shota Akatsuka

Advanced Info Tech Center

Bildschirmfoto 2025-05-21 um 3.29.48 Uhr
Bracke-Testimonial-Logo

"Einer der größten Vorteile dieses Sensors ist, dass man keine Alarmstufen einstellen muss. Diese Lösung ist selbstlernend. Man verschwendet also keine Zeit mit falsch-positiven Meldungen und muss sich nicht mit falsch-negativen Meldungen herumschlagen."

Joris Bracke

Direktor, Bracke EB Groep

ADI-OtoSense-Zeugnis-Kopfbild-Joris-Bracke

Transformieren wir Ihren Betrieb

Sprechen Sie mit uns, um zu erfahren, wie ADI Otosense Ihre Abläufe verändern kann. Es geht nicht nur darum, eine Partnerschaft mit einem Lösungsanbieter einzugehen; es geht darum, sich auf eine Reise in Richtung operative Exzellenz und Innovation zu begeben. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam beschreiten - Ihre Zukunft in der Fertigung beginnt hier.