Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Sichern Sie Qualität und Betriebszeit in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit intelligenten Einblicken

Eine Fallstudie zur Verbesserung der Fertigungseffizienz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

In einer Branche, die von hartem Wettbewerb und geringen Gewinnspannen geprägt ist, hat sich ein großes internationales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen auf eine transformative Reise begeben, um seine Produktionsabläufe zu verbessern. Die Integration von ADI OtoSense mit Smart Motor Sensor (SMS) war ein entscheidender Schritt in Richtung vorausschauende Wartung und beispiellose betriebliche Effizienz.

A Komplex Herausforderungen

Die Herausforderung war vielschichtig: Verbesserung der Fertigungseffizienz, drastische Verringerung der Ausfallzeiten und Aufrechterhaltung einer gleichbleibenden Produktqualität in den weitläufigen globalen Anlagen. Das Unternehmen benötigte eine ausgeklügelte Lösung, die Anlagenausfälle verhindern, die Wartungskosten senken und einen kontinuierlichen Produktionsfluss gewährleisten konnte.

Bild einer Getränkeabfüllmaschine

Die Lösung

Der Einsatz von ADI OtoSense Solution mit seinem fortschrittlichen Smart Motor Sensor (SMS) bot eine umfassende Antwort auf diese Herausforderungen:

Vorausschauende Wartung

Hochentwickelte KI-Algorithmen wurden eingesetzt, um Fehlfunktionen von Anlagen vorherzusehen, was präventive Wartungsmaßnahmen erleichtert und ungeplante Ausfallzeiten verringert.

Operative Effizienz

Die Lösung lieferte Echtzeit-Analysen und verwertbare Erkenntnisse, optimierte die Produktionsprozesse und steigerte die Gesamtleistung.

Qualitätssicherung

Die kontinuierliche Überwachung und Analyse der Anlagenleistung gewährleistet die Einhaltung höchster Produktionsstandards und sichert die Produktqualität.

Umsetzung

Die Einführung von ADI OtoSense wurde akribisch geplant und durchgeführt:

Nahtlose Systemintegration

Die Lösung wurde mühelos in das bestehende Produktionssystem integriert, so dass eine sofortige Wirkung erzielt wurde, ohne den laufenden Betrieb zu stören.

Umfassende Ausbildung

Die operativen Teams wurden gründlich geschult, um den Nutzen und die Wirkung der Lösung zu maximieren.

Kontinuierliche Optimierung

Kontinuierlicher Support und iterative Verbesserungen sorgten dafür, dass die Lösung stets an die sich entwickelnden Anforderungen des Unternehmens angepasst wurde.
1055696234-011ce0e445c045bfeea8350efcd34dddb7719101661be7cef764f812a7ca9954-d

Die Ergebnisse sind da

Die Integration des ADI OtoSense Smart Motor Sensor brachte den Kunden im Lebensmittelmarkt erhebliche Vorteile:

€K+

Kosten für die Ersetzung kritischer Motoren

Die frühzeitige Erkennung potenzieller Ausfälle ermöglicht die Planung der Wartung.

€K+

Stündliche Kostenauswirkungen durch ungeplante Ausfallzeiten

Wartung und Reparaturen werden nur bei Bedarf durchgeführt.

1-x

Jährliche Ausgabe Häufigkeit des Auftretens

Wartungsteams optimieren ihre Zeit und ihre Einsätze.

Schlussfolgerung

Die Einführung von ADi OtoSense durch dieses große internationale Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist ein Beispiel für die transformative Wirkung intelligenter Fertigungstechnologien. Die Initiative hat nicht nur die betriebliche Effizienz optimiert, sondern auch einen neuen Maßstab für die vorausschauende Wartung und Qualitätssicherung in der Branche gesetzt.

Zukünftiger Ausblick

Ermutigt durch den Erfolg dieser Initiative ist das Unternehmen bestrebt, ADI OtoSense in seinen weltweiten Betrieben weiter zu nutzen und sein Streben nach betrieblicher Exzellenz und nachhaltigen Fertigungsverfahren fortzusetzen.

Erfolgsgeschichten

Das Vertrauen der Experten

Entdecken Sie transformative Erfolgsgeschichten aus verschiedenen Branchen. Erfahren Sie, wie Unternehmen ADI Otosense genutzt haben, um bemerkenswerte Effizienzsteigerungen zu erzielen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, und lassen Sie sich inspirieren, die Möglichkeiten in Ihrem eigenen Betrieb zu erkunden.

Nissei-Logo

"Unsere Zusammenarbeit mit ADI Otosense im Rahmen des Projekts Smart Factory NISSEI ist von zentraler Bedeutung für unsere digitale Transformation und die Verbesserung von Sicherheit und Effizienz."

Yoshihiro Murakami

Leiter der Presto-Produktionsabteilung

Bildschirmfoto 2025-05-21 um 3.28.19 Uhr
Kanadevia-Logo

"Obwohl auf der Baustelle Anzeichen von Anomalien aufgrund erhöhter Vibrationen festgestellt wurden, war es schwierig zu entscheiden, ob der Betrieb sofort eingestellt oder bis zur nächsten Wartung gewartet werden sollte, da die Ursache der Anomalien noch nicht klar war. SMS gab uns Einblicke in die Entscheidung über die nächste Maßnahme, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden."

Shota Akatsuka

Advanced Info Tech Center

Bildschirmfoto 2025-05-21 um 3.29.48 Uhr
Bracke-Testimonial-Logo

"Einer der größten Vorteile dieses Sensors ist, dass man keine Alarmstufen einstellen muss. Diese Lösung ist selbstlernend. Man verschwendet also keine Zeit mit falsch-positiven Meldungen und muss sich nicht mit falsch-negativen Meldungen herumschlagen."

Joris Bracke

Direktor, Bracke EB Groep

ADI-OtoSense-Zeugnis-Kopfbild-Joris-Bracke

Transformieren wir Ihren Betrieb

Sprechen Sie mit uns, um zu erfahren, wie ADI Otosense Ihre Abläufe verändern kann. Es geht nicht nur darum, eine Partnerschaft mit einem Lösungsanbieter einzugehen; es geht darum, sich auf eine Reise in Richtung operative Exzellenz und Innovation zu begeben. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam beschreiten - Ihre Zukunft in der Fertigung beginnt hier.