ケーススタディ

大手自動車メーカー

ADI OtoSense Smart Motor Sensor自動車塗装プロセスにおけるエネルギー効率の最大化とダウンタイムの防止

自動車塗装工程には、冗長性に乏しい高コストの設備が使用されるため、生産ラインの停止に直結する設備故障の影響を受けやすい。このような停止は、多大な経済的損失と遅延をもたらす可能性がある。さらに、塗装工程では、主に塗装ブースの空調により、かなりのエネルギーを消費します。ADI OtoSense SMSは、異常の早期発見を支援する予知保全ソリューションを提供し、予期せぬダウンタイムを防ぎ、エネルギー消費を削減することで、エネルギー効率とカーボンニュートラルを促進し、SDGsを支援します。

課題

冗長性のない高コストの塗装プロセス設備。

塗装工程における設備の不具合は、生産ラインの停止に直結する。

塗装工程でのエネルギー消費が高い。

ソリューション

バッテリー駆動、WiFi対応センサーで設置も操作も簡単。

ユーザー分析を必要としない自動異常検知。

予期せぬダウンタイムを防ぎ、大幅なコスト削減を実現。

ロボットアームによる自動車生産ラインのイメージ
自動車製造工程イメージ

実施

ある大手自動車メーカーは、塗装工程設備が高コストで冗長性に欠けるため、メンテナンスに大きな課題を抱えていた。この重要な工程における機器の故障は、生産ラインの停止に直結し、多額の経済的損失と遅延を引き起こした。

 

これらの問題に対処するため、ポンプやブロワーを駆動する重要なモーターに30台のADI OtoSense SMSデバイスが取り付けられました。センサーは自動的にモーターの特性を学習し、監視を開始しました。1ヶ月以内に、2つのセンサーがポンプモーターの異常を検知し、ベアリングの問題を示しました。メンテナンス担当者は異常を確認し、予定されていたダウンタイム中にポンプを交換することを決定し、予期せぬ生産ラインの停止を防ぐことができました。このプロアクティブ・アプローチにより、予定外のダウンタイムに起因する1時間当たり少なくとも5万ドルの潜在的なコスト影響を回避することができた。

 

さらに、顧客へのタイムリーな納品が確保され、財務面や評判へのさらなる影響を回避することができた。このメーカーは、予期せぬ停止は大幅な遅延、製品の再塗装、製造ラインの再稼働、エネルギー消費の増加につながる可能性があるため、塗装プロセスにおける重要な機器を監視することの重要性を強調しました。ADI OtoSense SMSを使用することで、操業効率を高め、エネルギー消費を最適化し、製造工程におけるエネルギー効率とカーボンニュートラルを推進することでSDGsに沿った持続可能性の目標に貢献することができました。

1055696234-011ce0e445c045bfeea8350efcd34dddb7719101661be7cef764f812a7ca9954-d

ADI OtoSense Smart Motor Sensor 総コストを削減

ダウンタイムの削減

予期せぬダウンタイムを削減し、致命的な故障を回避

オーバーホールの削減

オーバーホール間隔の延長

メンテナンスの最適化

ルートベースの活動を削減し、メンテナンスリソースの割り当てを最適化

効率的なリソース管理

スペアパーツと在庫の効率的な管理

寿命を延ばす

機器の寿命を延ばす

効率の最適化

モーター効率を最適化

効率の向上

OEE(設備総合効率)の向上

ADI OtoSense Smart Motor Sensor利点

優先順位付けされたアクション・アイテムのための高度な診断

電気的および機械的性能の劣化を特定

重大度レベルの評価を通じて、メンテナンスの優先順位付けをサポートする。

修理に関する洞察と提案を行う

高品質を実現する最先端のセンシング技術

多軸、広帯域の振動センサーが機械の健全性を監視

磁界センサーが電気の健康状態を監視

温度センサーが周囲温度とモーター表面温度を監視

機械学習が運転中にモーターモデルを作成

より信頼性の高い診断のために、高品質のセンシングデータを組み合わせ、解釈する。

自動化された、ブランドにとらわれないモーターモデルの作成

個々のモーターとそれが使用されるプロセスにカスタマイズされたモデル

メンテナンス・マネージャー

メンテナンス・マネージャー

大手自動車メーカー

「ADI OtoSense SMSのワイヤレス通信とバッテリー駆動設計のおかげで、導入がとても簡単で驚きました。SMSは自動的にデータを分析するので、私は何もする必要がありませんでした。設置から約1ヶ月でポンプの異常に関する通知を受け取り、この技術が本当に効果的だと実感しました。"

ROIを高める準備はできていますか?

ADI Otosense 接続し、モーターセンサの革新と高度な診断の力をご覧ください。ADIオトセンスをお選びいただくことは、単なるソリューションではありません。コストのかかるダウンタイムを削減し、ROIを高め、電気モーターの予知保全を活用しましょう。運用成功への道が今始まります。

オペレーションを変革しよう

ADI Otosense お客様のオペレーションをどのように変革できるか、ぜひご相談ください。単にソリューション・プロバイダーと提携するだけでなく、卓越したオペレーションとイノベーションに向けた旅に出ることです。製造業の未来はここから始まります。