ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS)

预测性制造,智能决策

利用预测分析功能提高产量

在ADI OtoSense,我们的解决方案将人工智能与实际应用相结合,提供无与伦比的预测性维护能力。我们致力于创新,帮助各行业优化运营,减少停机时间。通过ADI OtoSense,尖端传感器与先进分析技术相结合,增强您的运营能力。

%

削减 69% 的成本

通过 SMS,总维护成本和年度维护成本降低 69%。

$M

节省 200 多万美元

10 年内共节省 2 014 033 美元。

%

无与伦比的投资回报率

使用我们的智能维护系统,可获得 907% 的投资回报。

使用我们针对特定行业的投资回报率计算器,或下载我们的样本数据,了解您的潜在成本节约效果。

为各行各业提供强大的解决方案

OtoSense

使用我们的Smart Motor Sensor检测和诊断效率低下问题。专为实时性能监控和维护预测而设计。

运行影响计算器(投资回报率)

要详细了解Smart Motor Sensor 如何为您的特定行业带来经济效益,请访问我们的运营影响工具 (ROI Calc)。在这里,您将找到一个全面的投资回报率计算器和案例研究,展示通过将 SMS 集成到各种运行环境中实现的实际节约和效率提升。

它是如何工作的

部署简单,全天候基于状态的监控

从减少意外停机时间到延长机器寿命,我们的传感器都能为您提供有关设备健康状况的重要信息。

装饰技术矢量图展示了Otosense 产品和一部智能手机

我们的解决方案

使用iOS/Android应用程序配置ADI OtoSense 智能电机传感器。通常,配置过程可在几分钟内完成,甚至电机仍在运行时亦可进行配置操作。

装饰技术矢量图展示了Otosense 产品

您的电机

一旦传感器安装在电机上并投入运行,学习过程即已开始。在正常运行条件下,让传感器处于运行状态。

装饰技术矢量显示Otosense 产品的屏幕截图

更好的成果

在移动应用程序或网络仪表板上查看您的警报。这使你能够防止任何电动马达故障。

针对特定行业的见解,实现性能和效率最大化

从汽车行业的精确要求到造纸/纸浆制造业的强劲需求以及食品和饮料生产的高标准,我们的Smart Motor Sensor 都是为您量身定制的。它能应对您所在行业的独特挑战,推动实现战略目标和卓越运营。

ADI OtoSense 通过提供预测性维护功能,优化了食品饮料行业的生产效率,减少了停机时间,确保了持续的运营流程,维持了高质量标准。

 

ADI OtoSense 在预测性维护方面提供了无与伦比的精确度,大大提高了运营效率,降低了意外停产的风险,符合汽车行业对可靠、高质量产出的要求。

在造纸和纸浆行业,ADI OtoSense 通过人工智能驱动的预测性洞察力改变了维护策略,大大减少了计划外停机时间,优化了关键设备的使用寿命,从而确保了稳定的生产效率。

OtoSense

对于要求苛刻的钢铁行业,ADI OtoSense 可提供强大的预测性维护和人工智能辅助诊断,帮助避免代价高昂的故障,优化重型机械的使用寿命。

成功案例

专家信赖

探索各行各业变革性的成功案例。见证企业如何利用ADI Otosense 实现显著的效率提升、减少停机时间并增强决策能力,从而激发您探索自身运营的可能性。

日精徽标

"我们与ADI Otosense 在智能工厂 NISSEI 项目上的合作对于我们的数字化转型、提高安全性和效率至关重要。

村上义弘

普雷斯托生产部经理

截图 2025-05-21 at 3.28.19 PM
卡纳德维亚徽标

"虽然现场已经检测到振动加剧导致的异常迹象,但由于异常原因尚不明确,因此很难确定是应该立即停止运行还是等到下一次维护。SMS 让我们深入了解了如何决定下一步行动,以防止意外停机。

赤冢翔太

先进信息技术中心

截图 2025-05-21 at 3.29.48 PM
布拉克-见证-标志

"这种传感器的主要优点之一是无需设置报警级别。这种解决方案具有自学习功能。因此,你不必在误报上浪费时间,也不必处理误报问题"。

Joris Bracke

布拉克EB集团董事

OtoSenseADI

创新博客

对创新者的启示

通过我们的博客,了解工业制造领域的最新趋势、技术和战略。这些见解专为具有前瞻性思维的领导者量身定制,突破了可能的界限,促进了您所在领域的创新和战略发展。

让我们改变您的运营

联系我们,了解ADI Otosense 如何改变您的运营。这不仅仅是与解决方案提供商合作的问题,而是踏上卓越运营和创新之旅的问题。让我们一起探索这条道路--您在制造业的未来从这里开始。