建筑空间。在智能建筑中设计效率和可持续性

建筑空间。在智能建筑中设计效率和可持续性

使用智能技术检查建筑机械的安全性和识别性的维护专家如果你曾经刷过一张钥匙卡进入大楼,或者走进一个黑暗的会议室,却发现灯光突然打开,或者感觉到你的隔间的温度随着更多的人进入你的区域而变化,那么你就体验过智能建筑的工作。

随着越来越多的员工返回办公室,商业建筑管理者看到了增加采用智能建筑技术平台的明确需求。对管理这种大量涌入的现场员工至关重要的技术包括调节建筑的通风系统、温度测量装置和空间优化以确保物理距离。

什么是智能建筑?

智能建筑利用智能边缘技术,整合物联网连接的设备、增强现实、视觉和运动传感器以及其他系统,以实现日常流程的自动化,包括气候控制、安全和照明--所有这些都是为了最大限度地提高效率和增强租户体验。

建筑空间的标志领导这种向智能建筑过渡的是BuiltSpace Technologies。BuiltSpace创建了数字版的设施,使物业管理人员能够衡量建筑的运行性能,并提高功能和能源效率。他们通过实时收集和组织来自资产(机器)和人的活动的数据,在整个建筑生态系统中,甚至是在单个资产上,实现这一目标。

为了使BuiltSpace为智能建筑的发展做出贡献,他们首先需要对客户的关键系统有更多的了解,如HVAC,以收集可操作的数据来帮助他们变得更有效率。不幸的是,BuiltSpace遇到了许多客户,他们经营的老式建筑和系统分布在广泛的地区,环境和温度波动极大,因此很难测量这些系统中电机的功能和故障潜力。

BuiltSpace意识到,为了使建筑物业主和物业管理人员遵守有关可持续性和效率的严格规定,他们必须要求有一个提供远程监控能力的全系统解决方案。ADI OtoSense™Smart Motor Sensor (SMS)是理想的解决方案。

在Analog.com网站上查看完整文章。