SERMES、アナログ・デバイセズと協業し、Smart Motor Sensor 市場での成長を促進

SERMES、アナログ・デバイセズと協業し、Smart Motor Sensor 市場での成長を促進

ADI OtoSense センシングデータを実用的なインサイトに変換し、生産性と効率性を向上させるSMS

2023年2月20日 - フランス、ストラスブール-サーメスは本日、アナログ・デバイセズ社(ADI)とチャネル・パートナー契約を締結したことを発表しました。この契約により、SERMESはフランスにおいて、アナログ・デバイセズのプレディクティブ・メンテナンスSmart Motor Sensor (SMS) であるADI OtoSense ™ SMSの販売を推進し、サポート活動を強化します。ADI OtoSense SMSは、電気モーターの状態監視(CbM)のためのAIベースの完全なターンキー・ハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションです。

製造や生産の最適化を目指す企業では、モーターをはじめとするさまざまな資産の管理・監視を強化することが求められています。ADI OtoSense SMSはモータの異常や不具合を検出し、メンテナンスサイクルの予測や予期せぬダウンタイムの回避を可能にします。その結果、企業は機械の生産性を向上させ、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減し、資産のライフサイクルを延長することができるのです。

アナログ・デバイセズの産業オートメーション担当シニア・ディレクター、ニコラス・ホランドは、「サーメスとの提携により、当社の受賞歴のあるOtoSense SMS ソリューションを市場に投入し、より多くのユーザーが製造業務を変革できるようになることを嬉しく思います」と述べています。「我々は、業界最高のイノベーションと専門知識でパートナーやエンドユーザーをサポートし、差別化を図り、より良い結果を提供することを約束します。

SERMESは、モーターメンテナンスに特化したパートナーネットワークや、全国の営業・サポートスタッフとの関係を活かし、ADI OtoSense 「SMS」の導入を加速させます。

フランソワ・スタインメッツは、この市場に参入する根拠を次のように説明しています。"ACモーター市場での60年にわたるサービス経験を持つ当社は、電気モーターの状態監視のためのSmart Motor Sensor のようなIoTデバイスによって可能になる生産性向上を推進し、実施する上で理想的な立場にあります。産業界がインダストリー4.0の力を活用する中、この重要な技術開発を産業界にもたらすことを楽しみにしています」と述べています。

メディア関係者の方は、SERMESの Joël Graufelまでご連絡ください。

セルメスは、産業および建設市場において電気ソリューションを提供するリーディングカンパニーであり、4つのビジネスユニット(ケーブル、モーター&ドライブ、照明、スイッチギア機器)で250名の従業員を擁しています。過去数年にわたり、電源から駆動装置まで完全に統合された電気システムを提供することで、エネルギー効率化に向けて業界をサポートすることに注力しています。詳細については、https://www.sermes.fr/en をご覧ください。

アナログ・ミックスドシグナル、パワーマネジメント、無線周波数(RF)、デジタルおよびセンサー技術の包括的なスイートにより、実世界の現象を実用的な洞察に変換し、現代のデジタル経済の中心で事業を展開しています。1965 年に設立されたADI は、産業、通信、自動車、消費者市場において 75,000 以上の製品を提供し、世界中で 125,000 人の顧客にサービスを提供しています。ADI はマサチューセッツ州ウィルミントンに本社を構えています。http://www.analog.com をご覧ください。

SERMESについて

アナログ・デバイセズ社について