La Industria 4.0 se considera la nueva era de la fabricación, que combina tecnología, robótica, inteligencia artificial y automatización para crear un proceso de fabricación eficiente y eficaz. Los casos de uso industrial representan el 37% de la energía utilizada en todo el mundo, con un 70% consumido por los motores. Si los motores funcionan con la máxima eficiencia, es posible reducir un 10% el consumo mundial de electricidad. Pero, ¿qué significa esto? Aumentar la eficiencia operativa a través de la supervisión basada en la condición y el mantenimiento predictivo (CbM/PdM) puede mejorar significativamente el rendimiento empresarial en términos de productividad, calidad y gestión logística, ayudando a las empresas a cumplir las métricas de sostenibilidad y otros objetivos estratégicos. La tecnología OtoSense™ Smart Motor Sensor (SMS) de Analog Devices es una de las tecnologías CbM/PdM líderes en el mercado actual. Este artículo describe cómo la tecnología SMS OtoSense puede hacer que el funcionamiento de los motores eléctricos sea más eficiente desde el punto de vista energético.