電気モーターの効率と持続可能性の向上

ADI OtoSense SMSによる電動モータの運転効率

要旨

モータの故障や異常によって引き起こされるモータ効率の低下は、長期間にわたって持続し、大きな経済的損失につながる可能性があるため、注目度が高まっている。この記事では、一般的なモータの故障がモータの運転効率にどのような影響を与えるかについて説明します。予知診断メンテナンスソリューションであるOtoSense™Smart Motor Sensor (SMS)が、モータをいかに高効率で運転できるようにするかについて説明します。また、OtoSense™ SMSを適用することで、CO₂と電気エネルギーコストを削減できることを、2つのケーススタディで紹介します。

はじめに

インダストリー4.0は、テクノロジー、ロボット工学、人工知能、自動化を組み合わせ、効率的で効果的な製造プロセスを構築する製造業の新時代と考えられている。産業用ユースケースは、世界で使用されるエネルギーの37%を占め、その70%がモーターによって消費されている。モーターが最大効率で稼働すれば、世界の電力使用量を10%削減することが可能だ。しかし、それは何を意味するのでしょうか?状態ベースのモニタリングと予知保全(CbM/PdM)を通じて運用効率を高めることで、生産性、品質、物流管理などの面で業績を大幅に向上させることができ、企業が持続可能性の指標やその他の戦略的目標を達成するのに役立ちます。アナログ・デバイセズのOtoSense™Smart Motor Sensor (SMS)技術は、今日の市場をリードするCbM/PdM技術の1つです。この記事では、OtoSense SMS技術によって電動モーターの運転がどのようにエネルギー効率化されるかを概説します。