まずADI OtoSense SMS UI で API キーを作成する必要があります。これを行うには、ADI OtoSense SMSテナントの管理者である必要があります。これは1回限りの操作です。クライアントIDとクライアントシークレットが提供されます。次のステップで必要になりますので、この情報を控えておいてください。クライアントIDとクライアントシークレットは機密情報であるため、適切に保護する必要があります。フロントエンドのシングルページアプリケーションで使用したり、ソースコードにコミットしたり、一般的にアクセスできるようにしたりしないでください。
注:APIキーは、割り当てられたユーザー・ロールによって管理されます。キーで利用可能な操作は、このロールによって決定されます。