はじめに
ADI OtoSenseTMSmart Motor Sensor (SMS)は、低電圧3相誘導モーターの予知保全を行います。高度なセンサーとAIベースのデータ分析を使用する、セットアップが簡単なハードウェアとソフトウェアのソリューションです:
- 24時間体制の状態監視
- 電気的、機械的、熱的健全性診断を重大度レベルとともに提供
- 特定された問題の解決策を提案する
メリット
SMSデバイスは、収集したデータを実用的な洞察に変換します。SMSデバイスを使用する利点は以下の通りです:
- 非侵入的な設置:SMSはアクティブなモーターに取り付けることができ、連続運転を保証します。
- プラント効率の向上:SMS装置は、モータの構成部品の健全性を監視し、故障につながる異常や劣化に関するアラートを送信するため、効率的なメンテナンス計画が可能になり、予期せぬ故障が減少します。
- 安全なモーターデータ:SMSデバイスはすべてのモーターデータをADI OtoSenseTMサーバーに安全に保存し、停電時のデータ損失を防ぎます。
- 在庫管理の向上:SMS装置は、必要な予備部品の特定を支援し、余剰在庫と支出を最小限に抑えます。
- メンテナンスコストの削減:SMS装置は、修理コストとダウンタイムを削減するメンテナンスに関する洞察を提供することで、モーターの寿命を延ばすのに役立ちます。
この資料のフルバージョンをご覧いただくと、さらに詳しくご覧になれます。