ケーススタディ

コーヒー製造会社のサクセスストーリー

ヨーロッパ有数のコーヒー生産に革命を起こす:ADI OtoSense Smart Motor Sensor生産効率の向上

ある世界的なコーヒーメーカーが、予知保全ソリューションの探求と採用を推進することで、ADI OtoSense Smart Motor Sensor (SMS)ソリューションの門戸が開かれました。設備稼働時間の改善と営業利益率の拡大は、企業経営にとって本当に重要なことでした。この協力的な旅は2020年に始まり、OtoSense 技術による回転機器の予知保全のより良い理解と実施により、年々成長してきました。

課題

重要なモーターに冗長性がないため、計画外のダウンタイムが発生する。

回転機器の交換やスペアパーツの入手には長いリードタイムが必要であり、機器自体も非常に高価であるため、故障した場合には大きなコストへの影響につながる。

ソリューション

予期せぬダウンタイムを防ぎ、大幅なコスト削減を実現。

重要資産の「所有コスト」の最適化。

工業用コーヒー焙煎機のイメージ

実施

ヨーロッパ中の主要なコーヒー生産工場に、80台以上のSMSが導入された。設置、試運転、学習プロセスは2年間続いています。ADI OtoSense SMSは、焙煎、抽出、蒸発、乾燥、充填、包装の各工程をカバーする生豆用溶解エリアを含む、年間コーヒー生産量トップ3の工場のひとつに配備されました。

 

重要なモーターのベアリングの故障を大幅に検出したことで、予知インテリジェンス・システムの重要性が浮き彫りになった。コーヒーを乾燥させるための一次空気を駆動する重要な換気システムのSMSユニットは、早期に故障を特定した。この早期発見により、メンテナンスチームは迅速に対応し、コストのかかるモーターの交換(3万ユーロ)と生産停止時間(1時間あたり2万~3万ユーロ)を回避し、大幅なコスト削減を実現した。

1055696234-011ce0e445c045bfeea8350efcd34dddb7719101661be7cef764f812a7ca9954-d

ADI OtoSense Smart Motor Sensor 総コストを削減

ダウンタイムの削減

予期せぬダウンタイムを削減し、致命的な故障を回避

オーバーホールの削減

オーバーホール間隔の延長

メンテナンスの最適化

ルートベースの活動を削減し、メンテナンスリソースの割り当てを最適化

効率的なリソース管理

スペアパーツと在庫の効率的な管理

寿命を延ばす

機器の寿命を延ばす

効率の最適化

モーター効率を最適化

効率の向上

OEE(設備総合効率)の向上

ADI OtoSense Smart Motor Sensor利点

優先順位付けされたアクション・アイテムのための高度な診断

電気的および機械的性能の劣化を特定

重大度レベルの評価を通じて、メンテナンスの優先順位付けをサポートする。

修理に関する洞察と提案を行う

高品質を実現する最先端のセンシング技術

多軸、広帯域の振動センサーが機械の健全性を監視

磁界センサーが電気の健康状態を監視

温度センサーが周囲温度とモーター表面温度を監視

機械学習が運転中にモーターモデルを作成

より信頼性の高い診断のために、高品質のセンシングデータを組み合わせ、解釈する。

自動化された、ブランドにとらわれないモーターモデルの作成

個々のモーターとそれが使用されるプロセスにカスタマイズされたモデル

コーヒー製造会社のエンジニアの写真

メンテナンス・エンジニア

大手食品・飲料メーカー

「SMSが換気システムの問題を迅速に特定してくれたことに感激しました。私たちの生産ラインのモーターはサイズが大きく、交換コストが高く、リードタイムも長いため、適切なメンテナンスが不可欠です。SMSはこのニーズに応える理想的なソリューションであることが証明されました。"

ROIを高める準備はできていますか?

ADI Otosense 接続し、モーターセンサの革新と高度な診断の力をご覧ください。ADIオトセンスをお選びいただくことは、単なるソリューションではありません。コストのかかるダウンタイムを削減し、ROIを高め、電気モーターの予知保全を活用しましょう。運用成功への道が今始まります。

オペレーションを変革しよう

ADI Otosense お客様のオペレーションをどのように変革できるか、ぜひご相談ください。単にソリューション・プロバイダーと提携するだけでなく、卓越したオペレーションとイノベーションに向けた旅に出ることです。製造業の未来はここから始まります。